Schweitzer Engineering Laboratories

Newsroom

7 nov 2018

Sampled Values ahora están disponibles en más relés SEL

Se ha incrementado el número de los relés de protección SEL alineados con el estándar IEC 61850-9-2 Sampled Values (SV), lo que permite a los diseñadores de subestaciones aplicar una solución de sistema secundario digital (DSS) interoperable basada en red que reduce el uso de conductores de cobre, ahorra dinero y aumenta la seguridad.Además del sistema de protección, automatización y control SEL-421-7 para protección de distancia de alta velocidad y direccional, ahora están disponibles los siguientes relés SV:
  • SEL-451-6 - Sistema de protección, automatización, y control de bahía para protección de alimentadores.
  • SEL-487B-2 - Relé de protección diferencial de bus y falla de interruptor para protección de buses conteniendo hasta siete alimentadores.
  • SEL-487E-5 - Relé de protección para transformador para proteger transformadores de hasta cinco terminales.
En una solución DSS en red, una Merging Unit (MU) digitaliza las señales analógicas del equipo primario y luego las transmite hacia un relé SV en la caseta de control a través de una red Ethernet basada en fibra óptica. El sistema punto a multipunto utiliza una sincronización de tiempo precisa a través de IRIG-B o IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP). Este tipo de sistema de bus de proceso es robusto y flexible.Todos los relés SEL SV pueden suscribirse hasta a siete MU. Ahora también incluyen la suma digital de corrientes, que permite al relé sumar hasta tres fuentes de corriente, y admite cinco modos de funcionamiento estándar IEC 61850, incluido el modo de prueba. Los operadores pueden controlar el estado del modo de operación a través de: un botón del panel frontal, una entrada de contacto externo, un comando MMS o ecuaciones de control SELogic.SEL también ha desarrollado nuevas herramientas de prueba y solución de problemas que van más allá de los requerimientos de IEC 61850-9-2. Estos incluyen: el comando COM SV, que proporciona toda la información que los operadores necesitan saber sobre los datos transmitidos a través de la red, y el comando TEST SV, que prueba la conectividad del sistema. Con los tres relés SV adicionales, ahora SEL ofrece una solución completa de conectividad en redes para satisfacer las necesidades de los clientes que requieren un sistema IEC 61850-9-2. Para obtener más información, visite la página web de Sistemas secundarios digitales SEL.
Volver a Noticias 
Artículos destacados

Comunicado de prensa

SEL desarrolla una solución de radio móvil terrestre que protege a los socorristas

Noticias técnicas

Presentamos el localizador de fallas por onda viajera dual y registrador de MHz de 12 canales SEL-TWFL

Noticias técnicas

Presentamos el relé diferencial de corriente de línea SEL-787L

  • Novedad en FLISR: Configuración automática con datos del SIG
  • El nuevo switch Ethernet amplía las funciones de su antecesor

Contacto

Mercadotecnia

(+52) 559 171 8900mercadotecnia@selinc.com
Seguir