html{display:none} 常问问题 | Schweitzer Engineering Laboratories

常问问题


过滤
类型
类别
找到 28 个结果 当前页:1 / 1
我如何在 SEL 申请一个职位?

我们要求所有的申请人通过我们的网站提交简历:

  1. 在菜单栏选择“现在申请”。
  2. 单击屏幕中间靠右的“搜索”按钮(或者如果您想要指定一个工作类别或地点,那么先选好,然后单击“搜索”)。
  3. 选择您感兴趣的职位名称。然后选择“提交您的申请”。
  4. 登录进入您现有的帐号,或者创建一个用户名(您的电子邮件地址)和密码。在登录进入之后,您可以上传您的简历和求职信以完成申请流程。
申请人可以共享电子邮件地址吗?

不可以,请明白每个申请人必须有一个唯一的识别符号(电子邮件地址)。因此,申请人之间不能共享电子邮件地址。如果您没有电子邮件地址,您可以在线创建任意一个免费电子邮件帐号,这种免费帐号有很多。

我可以申请多个职位吗?

可以,SEL 鼓励申请人申请相信自己可以胜任的所有职位。每个职位将单独把您列为考虑人选。

我需要为每个申请的职位提交个人简历和求职信吗?

不需要。遗憾的是,此时您只能提交一份简历和求职信。但是,您可以随时更新您的简历和求职信。

我需要填写一份正式申请吗?如果需要,从哪里可以获得?

不需要。现在,我们只需要您的简历。SEL 不要求附有工作经历和背景调查认证的正式申请,之后的招聘流程才需要。

我已经在线提交了简历。我多长时间可以收到状态提醒通知?

一般情况下,根据您的状态在提交简历后一至两个星期您将收到一个更新提醒。但是,根据职位的自然变动,情况也会发生变化。

如果我没有收到 SEL 的回复,我应该怎么做?

SEL 在收到提交简历的同时会向所有申请者发送一封初步回复邮件。如果您没有收到该邮件,请检查您的垃圾邮件过滤器并确认您的系统没有阻止来自 SEL 的邮件。确保您可以收到该邮件很重要,因为 SEL 将通过电子邮件传达未来的职位更新信息。在整个招聘流程中的任何时候,如果您有关于您的申请状态的任何问题,请随时联系我们的人力资源部。我们的联系电话是 (+1.509.334.8060)。

我的简历格式不存在了。如何更正?

请注意,您简历的 HTML 格式(如项目符号)可能丢失,影响了您的简历展示。我们强烈建议您限制或避免使用这种格式,因为它可能会影响我们全面评估您的资格的能力。建议使用基本格式或纯文本的简历。

我需要更新我的资料(电话号码、地址、简历等)。我可以这样做吗?

是。通过单击导航菜单左侧的“马上申请”选项卡登录进入您的帐号。输入您的用户名(电子邮件地址)与密码,然后单击“登录”。当您适当地更新您的资料后,请单击“提交表单”保存更改。

如果该职位不再考虑我,您会回复我吗?

是,如果您不在职位人选考虑范围之列,SEL 将通过电子邮件尽快回复您。 

如果有与我的兴趣领域相匹配的新职位开放,您可以联系我吗?

可以。进入您的帐户中的个人资料页面,登记需要每日或每周电子邮件通知后,如果我们网站上发布了与您的兴趣领域相匹配的新职位,我们将通知您。我们也鼓励您随时关注我们网站的新职位的开放情况。

在 SEL 的实习可以获得什么?

除了获得与该行业最出色的工程师、市场营销人员以及商业人士一起工作的机会,SEL 的实习提供灵活的工作日程安排、可变的工作时间,并根据学生个人情况与招聘经理的需求调整所需工时。实习生可以基于多种因素获得有竞争力的时薪。SEL 的实习项目在将实习生转变为固定、全职员工方面非常成功。

实习与固定工作的差别是什么?

在 SEL,实习在很多方面都与固定、全职工作不同。实习生是定期、临时员工,他们在上学期间获得兼职工作机会,在夏季期间为全职工作。实习生与导师和团队一起接受任务,这可以提升他们的学术经验。实习为公司与学生提供了一个长期相互了解的机会。

CL2/CL10/CL20 是什么意思?

该 SEL-735 电能质量与收入仪表在 1 mA 至 22 A 范围内提供了一个标准电流测量范围。由于其广泛的动态测量范围,因此您不必具体指定一个 CL2、CL10 或者 CL20 仪表。此模型的 Z 槽电流与电压输入选项称为电流等级 CL2/CL10/CL20,最优化 低端的准确性。 SEL-735 还提供一个从 5 mA 至 100 A 的故障记录测量范围。该选项被称为 CL10/CL20,最优化 100 A 故障记录。

为什么 SEL 要生产天线?

SEL 生产关键基础设施产品。这意味着在任何情况下,SEL 的产品都必须保证可靠。天线在计时系统中是最重要的组成部分,因为卫星-同步时钟需要全球导航卫星系统的信号保证可靠运行。天线容易受到闪电、天气以及其他外界因素的影响,最大可能的影响点就是导致计时系统发生故障。根据这一点,SEL 选择生产一个可靠性强的高性能天线而不是在普通商店的货架上可以买到的那种。

为什么我要选择投资高性能天线?我可以冒险选择廉价天线,一旦发生故障,然后再花钱更换吗?

通过投资高性能天线,您可以避免这些隐性成本而减少总成本:

  1. 更换天线期间的时间损耗。精确时间正在成为关键基础设备应用程序的一个必要条件。依赖时间的应用程序在天线发生故障之后、更换天线之前可能被破坏。
  2. 更换天线相关的劳工与资源。天线通常需要安装到足够高的地方,甚至需要一辆铲斗车才能更换。这些更换需要花费时间和金钱。 附加设备的损坏。天线一旦遭受雷电,雷电可能通过天线对附加设备造成损坏。一个拥有良好的避雷效果的天线可以更好地保护时钟本身。
  3. 购买一个廉价天线一开始的时候看上去似乎不错,但在天线故障保理之后,购置成本远不及一个可靠的天线,如 SEL-9524.
什么技术差异使得 SEL 的天线更可靠?

SEL-9524 是为避免其他天线所出现的常规错误而设计的。 它是由我们的研发中心经过 20 多年的研发设计自主开发的产品。SEL 所制造的产品拥有较好的信誉,我们所选择的设备生产厂家同时也生产其他关键任务的应用程序产品。

今天如何在电力系统中使用同步向量?

基本同步向量系统的构建模块包括:GPS 卫星同步时钟、相量测量单元 (PMU)、一个相量数据集中器 (PDC) 以及可视化软件。多个 PMU 通过跨越一个互联收集及排列分析数据的 PDC 提供同步向量测量。同步向量系统可广泛用于多种应用软件,到目前为止已使用于实时态势感知、干扰记录与分析、广域检测与控制、高精度状态估计、系统模型验证、孤岛监测等,这些只是其中一部分。同步向量技术的演变促进了智能电网技术的创新。

一个集成 PMU 是否会降低继电器的性能?

不会。SEL 所设计的所有继电器都能够进行可靠的操作。不管在继电器启用 PMU 还是其他任何性能(如以太网、DNP3 通信及事件生成)都不会产生任何性能退化。

我应该把向量数据集中器放置于系统中的什么位置?

为了获得最好的结果,在每个变电站与控制中心都安装向量数据集中器 (PDCs)。在每个变电站放置一个 PDC 可以获得以下好处:

  • 最小化变电站外部所需的通信宽带。(所有 PMU 数据在发往控制中心之前都集中在一起。)
  • 在离开变电站之前,通过提供一个同步向量通信流的管理单点提高安全性。
如何进行同步向量的安全通信?

SEL 可以通过系统设计,并使用安全通信设备帮助您维护同步向量通信路径安全。通过在您的变电站使用 PDC,所有的同步向量测试装置 (PMU) 通信将接受该 PDC 的仔细检查,在 PMU 与输出通信之间提供一个分层。在 PDC 之外使用 UDP_S 协议进一步保证变电站出站的通信安全,因为 UDP_S 会忽略所有的入站通信。最后,SEL 提供一系列加密装置、安全以太网网关等以保证您进出变电站的通信安全。

是否有方法把同步相量的数据添加到我的监控与数据采集 (SCADA) 系统?

是。如果您的 SCADA 系统支持 IEEE C37.118-2005 同步相量标准,您可以把数据从向量数据集中器 (PDC) 直接发送到您的 SCADA 系统。如果不是,可以使用 SEL-3530 实时自动化控制器 (RTAC) 把 IEEE C37.118 翻译为常用的监控与数据采集 (SCADA) 协议。

Compass 的新版本如何访问代理/防火墙设置?

Compass 的旧版本仅能在网络浏览器设置中提取代理/防火墙信息。

为了给予代理和防火墙后面更多的灵活性,Compass 现在按顺序执行以下列出的步骤以决定网络接入的完成与否。如果一个连接选项无效,Compass 将移动到该列表的下个选项。一旦找到一个可用的网络连接,Compass 就会停止寻找。如没有任何可用的网络连接,则会出现一个错误提示信息。

Compass 通过以下方式连接网络:

  1. 从 Compass 选项表中提取连接信息。
  2. 通过 DHCP 以及 DNS 查找,使用网络代理自动发现协议 (WPAD) 决定代理自动配置 (PAC) 文件的位置。
  3. 从网络浏览器代理选项提取连接信息。
Compass 报告无法在源位置找到更新文件。如何解决这一问题?

最近更改(即,由 CacheFly 主导的服务器以及由 Compass 发现的网络路线)可能导致 Compass 报告无法在源位置找到更新文件。下文概述了上述信息的已知补救措施。

如果您了解代理信息,请在 Compass 适当的字段输入其数据。通过菜单栏选择输入代理信息:工具 -> 选项 -> SEL 个人帐户。在 SEL 用户帐号注册信息表底部,您将看到一个为代理服务器启用和输入而设置的地方。

或者您公司的 IT/IS 组可以在路由表添加例外情况,允许 Compass 进入所需的网站。以下列出了所有必需的链接。

除了列表中 Compass 需要进入的网站外,以下列表还列出了使用 Compass 下载所需条目的顺序。

  1. https://customer.selinc.com/compass/proxy.php.
  2. https://www.selinc.com/myaccount/compassProxy.aspx.
  3. 在确认网络接入以及用户认证 SEL Compass 后,根据选择下载的软件包重定向到一个不同位置。
    1. 软件包,如 acSELerator QuickSet,重定向到 https://selinc.cachefly.net。
    2. 其他软件包将定向到 *.selinc.com。
  4. 通过 crl.comodoca.com 做好证书方案。

我们已知干扰该流程的条目有:

  • 允许重定向的数量太小。
  • 以上网站的压缩包 (*.ZIP) 文件需通过允许。
  • 如果 CacheFly 不使用流,则流的阻塞可能将 CacheFly 网站列入到黑名单。我们相信这不会发生,因为 CacheFly 可以使用流数据,该“地毯式”的阻塞将阻止 Compass 接近 CacheFly。

该软件的独立安装可从下列网址下载: https://www.selinc.com/SEL-5030.

什么是 mySEL 帐号?

您的mySEL帐户提供对各种资源的访问,包括文档,在线产品配置和在线订购。

为什么我需要注册mySEL帐户?

在SEL,安全是首要任务。我们理解保持信息安全对我们的行业至关重要。当您在我们这里注册时,我们可以帮助您访问所需的信息。

您的mySEL帐户提供对各种资源的访问,包括文档,在线产品配置和在线订购。

如何更改帐户访问权限?

从非企业特定域名(如 Gmail, Hotmail 等)注册保证基本访问权限,并根据您所需的资源进行审查。大多数帐号审查将在两个工作日以内得到处理。如果您需要加速审查,web_account_review@selinc.com

为什么帐户无法使用,如何激活?

所有帐户必须在一年内使用。必须每年重新验证使用非公司特定域(Gmail,Hotmail等)的帐户。您可以通过登录并更新您的帐号信息激活该帐号。一旦更新信息,我们的系统将以电子邮件发送一个六位数的 PIN 码。在输入此 PIN 码后,系统会重新审核您的电子邮件地址以供访问。使用公司特定的电子邮件域将确保更快的周转时间。