html{display:none} 安全服务 | Schweitzer Engineering Laboratories

安全服务

SFCI 专业安全服务

SEL 工程服务 (ES) 网络安全团队提供业界领先的操作技术 (OT) 专家来支持您的项目。我们经认证的工程师可以提供系统设计、合规审计、现场评估、漏洞评估等服务。SEL 网络安全团队设计的高可用性网络系统具有微秒级消息延迟和毫秒级网络恢复特性。这些系统通过结合 SEL 强化的网络和安全设备使得平均故障间隔时间 (MTBF) 达 100 年以上。在设计阶段尽早让我们的网络安全团队参与,确保获得安全且兼容的解决方案。 

主要服务

  • NERC CIP、RMF 和 NISST 合规审计
  • 经认证的工程师
  • OT 专家
  • 配置基线服务
  • 现场漏洞评估
  • 政策、计划和程序开发
  • 网络安全设备配置
  • 网络设计和文档
  • 更新和补丁管理
  • 访问控制和认证解决方案
  • 访问监测解决方案

联系工程服务部

*必填项


服务概览

NERC CIP 版本 5-010 的配置管理和漏洞评估

通过进入他们的变电站、帮助他们建立一套配置基线以及评估他们的漏洞,我们的团队帮助电力公用事业达到这个要求。

NERC CIP 版本 5-011 网络安全信息保护

NERC CIP-005-011 要求 1.3 规定,公司必须“每个日历年至少一次(两次评估之间不得超过 15 个月),评估对其 BES 网络系统信息保护程序的遵守情况、记录评估结果以及实施相关行动计划来修复在评估过程中确定的缺陷。”让我们的网络安全团队利用我们自己的网络安全流程,外出到变电站进行审计和评估,并提供关于您的系统目前如何满足信息安全要求以及如何进行改进的报告。

网络性能

我们的团队可以评估和记录您的网络性能,并确定性能在何种程度上会对您的保护系统的安全可靠运行产生不利影响。

系统映像恢复

我们的网络安全团队能够在经联邦信息处理标准 (FIPS) 验证的加密驱动中建立和储存映像。在我们的专业服务团队协助您建立、记录和恢复映像时,我们的团队还能够提供灾难恢复技术支持。

病毒响应组件和现场支持

我们能够提供病毒响应组件,支持复制映像,不会破坏客户系统上的数据。还可能通过 SEL“激射”团队提供病毒响应技术支持,这个团队调查客户变电站系统中的任何不正常的行为、找出根本原因并对任何调查发现提供证据充分的报告。

极光评估

SEL 网络安全团队可帮助确定您的发电系统是否容易受到极光式攻击。

更新和补丁管理维护服务

我们的网络安全团队可以帮助您识别关键补丁,并测试或更新设备到最新版本。

长期存储

我们的团队可以为您的任何重要文件和映像提供十年的安全存储。