html{display:none} 时域链接技术 | Schweitzer Engineering Laboratories

简化现代变电站

用于数字化智能二次系统的时域链接 (TiDL) 技术介绍

Home TiDL

选择更好的

固有的简易性、采样率、网络安全、保护能力——强大的时域链接(TiDL)技术。TiDL 是一种点对点的数字化智能二次系统解决方案,可通过移除控制室中的高能电缆来提高安全性。通过限制所需的铜缆数量为您节约成本。通过显著降低所需的大量线路安装、维修和记录为您节省时间。   

这是您节省铜缆、节省时间、节约成本和珍惜生命的方法。

一步到位

无网络工程。无外部时间资源。无需以太网交换机。使用 TiDL,您所需要的是在每个就地模块和控制室内的继电器的一根直连光纤。完成

在 TiDL 系统中,SEL-2240 Axion 充当就地模块,数字化模拟信号会进入起确定的光纤通信中。这一简单的、点对点架构利用光纤电缆中嵌入时间同步来向控制室内的可启动 TiDL 的 SEL-400 系列继电器传送内嵌时钟同步的电力系统数据。这很简单。

时域链接技术 (TiDL)

tidl poster

无懈可击

由于就地模块与控制室的继电器之间采用非路由协议的直接光纤连接,因而无需交换机或路由器。这种为安全考量的架构和协议可阻止远程访问,并且消除了对端口访问管理的需求。由于 TiDL 单独的网络架构,您的通信具有确定性和网络安全性。 

TiDL Product Location
Axion 421

更高的采样能力。可靠的保护。

Axion 使用 TiDL 技术,远程采集电力系统数据并将数据发送到 SEL-400 系列继电器,为您的电力系统提供出色的保护。

此外,TiDL 的点对点架构意味着您将拥有更低的延迟性和更低的抖动——Axion 节点的相互采样时间在 +/-100 ns 内,确保模拟采样的一致性。

您已知悉的新解决方案

如果您认为 TiDL 听起来不错,但是需要所有新的产品培训怎么办?不用烦恼。TiDL 以 SEL-400 系列继电器的可靠保护为基础,这意味着控制室中的继电器算法、机制和配置保持相同且在整个现代化变电站中一致。

421

SEL-421 保护、自动化和控制系统

451

SEL-451 保护、自动化和间隔单元控制系统

487B

SEL-487B 母线差动和断路器失灵保护继电器

487E

SEL-487E 变压器保护继电器

致力于创造一个更简易、更快速、更安全的未来

Other Substation

我们继续致力于研发更高的采样频率、时域原理以及其他创新技术,期待未来有更多TiDL解决方案。旅程才刚刚开始。

要求信息

白皮书

宣传单

视频