html{display:none} DNA 功能 | Schweitzer Engineering Laboratories

DNA 功能

DNA
配电保护

自动化网络重配置

快速检测故障、隔离小部分的线路,并重新配置系统以自动恢复为客户提供服务的能力,是改善服务和提高配电网自动化 (DNA) 系统可靠性的关键。利用配电系统中各种智能电子装置 (IED) 的信息,配电网自动化能够在保留保护协调和减轻设备过载的同时,重新配置配电系统以最大程度降低受影响客户的数量。分布式或集中式智能允许系统在存在多个永久性故障的情况下进行检测和重新配置,即使是遇到暴风雨或恶劣天气,也能使多数客户正常用电。高速恢复也可用于关键负载,如医院或科技园区。

自动化服务

电压/无功优化

电压/无功控制是提高配电效率和降低系统损耗最具性价比的方法之一。SEL 配电网自动化系统提供自适应电压/无功控制,即使在重新配置后也能维持配电系统的有效运行。另外,可以实施节能降压方案,以降低峰值需求时的消耗。配电网自动化系统与电压调节器、电容器组控制协同工作,使电压分布实现平衡和/或提高功率系数。

故障指示器和传感器

故障定位

利用配电网自动化系统提供的故障位置信息缩短维修人员的耗时。利用从馈线上的 IED 收集的信息确定故障的位置。阶段式安装故障电路指示器 (FCI) 可进一步帮助精确地找到故障。可以包含无线故障电路指示器来提供集中式故障位置信息,线路上的独立式故障电路指示器可以帮助在视觉上引导维修人员到达故障位置。SEL 提供高空和地下故障电路指示器,以协助提高可靠性。

Arc Sense 技术

跌落导线检测

SEL的DNA系统采用SEL-451保护、自动化和单元控制系统;SEL-751馈线保护继电器;SEL-651R 高级重合闸控制;或 SEL-651RA 重合闸控制含有被称为 Arc Sense 技术 (AST) 的获得专利的高阻抗故障检测技术。利用 AST 保护您的客户远离故障导体产生的危险和最大程度减少运行中断。导电差的表面引起的故障电流水平过低而不能被常见的过电流保护元件检测到。利用 AST 检测更多高阻抗故障和发生故障的导体,以提高安全性和快速恢复供电。

微电网

可靠的分布式发电集成

越来越多的分布式发电被添加到配电电路上。配电网自动化系统可以包含并网保护和可靠的分布式发电防孤岛效应,以确保系统失去供电时与馈线断开,而这符合分布式发电的 IEEE 1547.1 互联标准。确保所有分布式发电跳闸,是保护线路工人安全,避免不同步重合闸,以及减少未调节电压造成的设备损坏的关键。

同步相量

集中式工程访问、事件分析和集成到能源管理系统 (EMS) 中

为确保安全的系统访问,SEL 配电网自动化系统采用通过轻量级目录访问协议 (LDAP) 实现的集中认证,通过访问日志提供审查跟踪,并能够包含有线和无线通信链接加密,以协助遵守 NERC CIP。配电自动化控制器 (DAC) 自动生成事件报告,这些事件报告可以从配电自动化控制器的网页界面下载或通过电子邮件发送,以进行简化的分析和历史性能分析。SEL 配电网自动化系统还可以根据现场设备看到的分析信息,提供失调检测和纠正。根据事后分析,利用工程访问检查和提高设备设置。发送配电网自动化系统信息至现有的 EMS 系统,以简化操作员的集成工作。通过添加高分辨率同步相量数据以检测数据采集与监视控制系统遗漏的振动或瞬变,大幅提高系统的理解。

资料

文档按最新排序。

图纸