SEL 配电网自动化系统可提高系统的运行效率,降低运行成本,以满足客户日益增加的对可负担且可靠的电力服务的期望。作为提供满足您特定需求可扩展的模块化配电自动化系统的领导者,SEL 提供全面的工程系统,并为希望建立自己系统的公用事业提供单独组件。我们的配电网自动化 (DNA) 系统将快速保护与灵活自动化控制和配电自动化解决方案的通信相结合,使您的系统更安全、更可靠且更经济。
更安全
保持电力系统的安全运行是每个公用事业企业的首要任务。所有 DNA 系统都采用一种理念建造,即保护是重中之重,同时要保持与重新配置的协调。DNA 系统也使用新的方法,例如 Arc Sense 技术 (AST),实现比以往更多的故障检测。配备AST的 变电站继电器和自动开关控件可以检测无法用常规配电保护来检测的高阻抗故障,减小击落导体引发触电或火灾的危险。
更可靠
对许多供电商客户而言,保持照明和具有高可靠性不仅是一种需要,也是一种必需。DNA 系统包括自动重新配置方案,并通过在故障发生时分割系统成最小部分,维持其他地方的服务",提供最高的可靠性。自动网络重新配置允许配电系统“自愈”,为大多数消费者保持照明,并将电力重新编路绕过一个或多个故障区域。此外,故障定位技术快速引导工作人员找到故障点,从而更快地维修和恢复服务。
更经济
改善配电系统的高效运行是满足对电网不断变化需求的最具性价比的方式之一。配电系统上负荷是不断变化的,并且施加在系统上的应力可能会随着新的负载和电源加剧,如插电式电动车 (PEV) 和分布式发电 (DG)。电压/无功控件是提高配电效率和降低系统损耗最具性价比的手段之一。SEL 配电网自动化 (DNA) 系统可包括电容器和电压调节器控件,平衡馈线上的电压负荷。这可以提高功率因数,减少系统损耗,从而改善客户体验并降低能源成本。
DNA 系统提供一套全面的功能,改善可靠性、提高系统运行效率并降低运营成本。系统可包括一套广泛的功能或满足您特定需求的一个功能子集。可扩展、模块化方法使功能可以随时间的推移添加,伴随您的配电自动化需求不断增长。一个配电自动化控制器 (DAC) 提供集中式或分布式智能和控制。更大的系统使用一个或多个 DAC,并交换用于最优系统控制的信息。
除了为您的配电系统和设备提供出色的保护外,DNA 系统还使用 SEL 继电器作为基本构建模块之一。这使得 DNA 系统可经济地添加到现有配电保护系统。DNA 系统中使用的通用继电器包括 SEL-351 保护系统、SEL-451 保护、自动化和间隔控制系统、SEL-751A 馈线保护继电器、SEL-700GW风力发电机继电器等。
DNA 系统可以使用单个自动重合闸继电器或继电器中的编程和逻辑,通过使用分布式或集中式自动化控制器中执行的综合编程,包括实时监控,图形化人机界面 (HMI),集中式事件收集等。使用强化的实时自动化控制器(例如 SEL-3530 实时自动化控制器 (RTAC))或变电站级计算机(例如SEL-3355 计算机)提供一个强大和可靠的配电自动化系统。
使用 SEL-FT50 和 SEL-FR12 通过继电器或重合闸控制将信息发送到您的配电网自动化系统以改善故障定位和态势感知。该系统快速发送故障信号以加速跳闸,加快恢复电力并且提高安全性。
SEL 提供一系列能与大多数常用自动重合闸系统一起工作的自动重合闸控制器。无论您是使用 SEL-651R 还是 SEL-651RA 自动重合闸控制器,或者我们的 SEL-351RS 单相自动重合闸控制器,SEL DNA 系统都将可靠地分段和重新配置系统。
除了使用馈线继电器和自动重合闸控制器,DNA 系统还可以使用 SEL-734B 先进监控和控制系统、SEL-2431 稳压器控件和用于电动开关控制的 SEL2411 可编程自动化控制器进行电容器组控制和监控。通过些设备提供一个更强大的系统。
SEL DNA 系统实施切实有效的网络安全措施,确保经授权的厂商工程师访问,同时防止未经授权的访问,并符合一个较大的北美电力可靠性协会关键性基础设施防护标准 (NERC CIP) 兼容系统。
网络安全无法通过一个人、一种产品或一项技术实现。真正的全系统保护从理解需要团队合作才能取得成功功开始。SEL认为,将分层安全保护与保护工程师、信息技术 (IT) 人员以及合规工程师的努力相结合,可带来一个安兼容合规的解决方案。电力工程师需要适合其控制和保护设置的最可靠的系统和服务。设置不能受干扰,电缆不能切换,并且不容忍显著延迟。工程师必须具有完全访问权限,以一年 365 天每天 24 小时控制其设备。我们的 DNA 解决方案中的 SEL 网络安全保护措施保护这些资产,满足 IT 需求,兼容NERC CIP,同时帮助电源工程师高效工作。