html{display:none} 咨询服务 | Schweitzer Engineering Laboratories

咨询服务

聘请 SEL 专家为您设计系统

咨询服务

SEL 工程服务可以提供在电力系统动态、保护、自动化和控制方面业界领先的专家,来扩充您的设计团队。这些专家可提供包括从设计阶段咨询和电力硬件在环 (HIL) 测试,到交付统包式电力管理系统。SEL 在全球雇用数百名电力系统工程师,他们几乎为每种工业都设计过复杂的电力系统。SEL 专家可以向您展示利用 100% 的 SEL 产品内容如何建立保护、控制、自动化、通信、安全系统。通常在项目的关键阶段雇用 SEL 的工程师来扩充客户的团队,可为您提供优质攻关服务。

联系工程服务部

*必填项


主要服务

  • 事件调查
  • 事故起因分析
  • 专家认证
  • 持有许可证的专家
  • 资本项目设计
  • 采购策略发展
  • 自定义教学

服务概览

变电站工程服务

变电站工程服务

SEL 工程服务为电力和变电站设计项目提供综合解决方案。我们可提供包括提供详尽的计算、 研究、分析、计划、规范、时间表和成本估算。 

政府服务

政府服务

SEL 工程服务、电力系统控制和数据安全解决方案在军队和政府机构中得到高度的认可。SEL 工程师在严格的物理和信息安全要求内行事并向全球范围内的政府客户交付全面的解决方案。 

SFCI 专业安全服务

安全服务

网络安全不是由一个人、一件产品或一项技术就可以实现的。真正的全系统保护从成功的团队协作理念开始。SEL 认为,将分层安全保护与优秀的管理人、信息技术人员及保护工程师的努力相结合,最终带来一个安全和优异的解决方案。这就是为什么 SEL 建立了一个工程服务网络安全团队,随时向您和您的公司提供专业服务,在使您的系统更加可靠和高效的同时满足这些要求。 

输电规划

输电规划

SEL通过情景学习,提供从 69 kV 至 525 kV 范围的输电规划分析和设计服务。使用 GE PSLF 软件包和用户编写的工具,SEL 能够执行 WECC 路线评级研究,FERC 发电机互联研究,导线间互联研究,NERC 合规研究 (MOD-026、MOD-027、PRC-006 和 PRC-019),导入/导出研究,负载研究和 UFLS/UVLS 研究。