在 SEL,我们的员工志在提高质量,并被质量驱动。 Edmund O. Schweitzer, III 世教导刚入职的 SEL 员工:他们拥有质量,并且到目前,我们继续这样教导每一位新员工。 每一位 SEL 员工都知道,他们的质量责任就是理解需求或需要解决的问题,创造有效的解决方案,并努力简化我们的过程和产品。 这就是我们所说的:“理解, 创造, 简化。”
我们的产品的保修期长达 10 年,将产品的使用寿命设计为超过 20 年,并为客户提供超过 30 年的售后服务,我们不收取维修费 — 不论产品使用了几年。 我们的一个可靠性度量是平均修理间隔时间 (MTBR)。 我们观察到的 MTBR 超过 200 年,并且还在继续提高。 这意味着,如果您的系统上安装了 200 个 SEL 的产品,您每年无论因何种原因而退回的产品数量可能不到一个,这些原因可能包括因误用、闪电、火灾、洪水、冰冻、太阳、化学腐蚀、野生动物、过电压、过电流、故意破坏和用户错误操作而引发的故障或损坏。 如果客户退回一个需要维修的产品,我们将该产品计入到此可靠性度量中。
我们的质量管理体系经过国际标准化组织 (ISO) 9001 标准,质量管理体系要求的认证。 此证书证明,我们的关键的设计、制造和商业过程符合此国际公认的标准的严格要求。
由于我们的产品所保护的生命和关键基础设施,SEL 对于质量的承诺是我们的业务必要而不可分割的一部分。 我们遵守我们的理解、创造和简化的质量政策,所以创造了电力的未来。
质量总监 Travis Mooney。
Schweitzer Engineering Laboratories, Inc.