Мы просим всех кандидатов отправлять резюме через наш веб-сайт:
Нет, следует помнить, что каждый кандидат должен иметь уникальный идентификатор (адрес электронной почты). Таким образом, один адрес электронной почты не может быть использован разными кандидатами. Если у вас нет адреса электронной почты, вы можете создать почту воспользовавшись одним из множества бесплатных почтовых сервисов, доступных в Интернете.
Да, SEL рекомендует кандидатам подавать заявления на каждую вакансию, на которую, по вашему мнению, вы можете претендовать. Ваша кандидатура будет рассматриваться для каждой должности в отдельности.
Нет. К сожалению, на данный момент, вы можете подать только одно резюме и сопроводительное письмо. Тем не менее, вы можете обновлять свое резюме и сопроводительное письмо в любое время.
Нет. На данный момент, все, что нам нужно, это ваше резюме. SEL не требует официального заявления с историей трудовой деятельности и разрешением на проверку биографических данных, пока не наступит следующий этап приема на работу.
Как правило, вы получите информацию о вашем статусе в течение одной-двух недель после подачи резюме. Тем не менее, это время может варьироваться в зависимости от должности.
SEL посылает первоначальный ответ по электронной почте для всех соискателей на момент отправки резюме. Если вы не получили это письмо, проверьте ваш спам-фильтр и убедитесь, что ваша система не блокирует письма от SEL. Важно, чтобы вы убедились, что получили это письмо, поскольку SEL будет сообщать о будущих обновлениях вакансии по электронной почте. Если, в любое время в течение всего процесса приема на работу, у вас возникнут вопросы относительно вашего статуса, свяжитесь с нашим отделом кадров. Это можно сделать, позвонив по номеру: +1 509 334 8060.
HTML-форматирование (например, маркеры) в вашем резюме может быть потеряно и это может повлиять на внешний вид вашего резюме. Мы настоятельно рекомендуем вам ограничить или воздержаться от использования такого форматирования, так как это может повлиять на нашу способность должным образом оценить вашу квалификацию. Рекомендуется использование базового форматирования или обычного текста.
Да. Войдите в свою учетную запись, нажав на вкладку "Подать заявку" (Apply Now) в меню навигации слева. Введите имя пользователя (адрес электронной почты) и пароль, и нажмите кнопку "Вход" (Login). После того, как вы сделаете соответствующие изменения в своем профиле, нажмите кнопку "Отправить" (Submit Form), чтобы сохранить изменения.
Да, SEL напишет вам письмо на электронную почту, как только ваша кандидатура на должность больше не будет рассматриваться.
Да. После того как вы войдете в свой профиль и подпишетесь на ежедневные или еженедельные уведомления по электронной почте, мы будем сообщать вам о новых вакансиях, которые размещаются на нашем сайте на основе вашей области интересов. Мы также рекомендуем вам посещать наш веб-сайт, чтобы проверять наличие новых открывшихся вакансий.
Помимо возможности работать с лучшими в отрасли инженерами, маркетологами, и бизнес-профессионалами, стажировки в компании SEL предлагают гибкий график работы, разную продолжительность и разные часы работы, на основании индивидуальных обстоятельств студента и потребностей специалиста по подбору персонала. Стажеры могут рассчитывать на конкурентоспособную почасовую заработную плату, назначаемую в индивидуальном порядке в зависимости от многих факторов. Программа стажировок SEL – это успешный путь от стажера до штатного сотрудника.
Стажировки в SEL отличаются от работы на обычной штатной должности по многим причинам. Стажеры считаются обычными временными сотрудниками и им предоставляется возможность работать неполный рабочий день во время учебного года и полный рабочий день во время летних каникул. Стажеры под руководством наставников и команд специалистов работают над решением задач, которые будут способствовать их успешной учебе. Стажировки дают возможность компании и студенту наладить долгосрочный диалог друг с другом.
Коммерческий счетчик-анализатор качества электроэнергии SEL-735 предлагает стандартный диапазон измерения тока от 1 мА до 22 A. Поэтому, благодаря широкому динамическому диапазону измерений, вам не обязательно указывать CL2, CL10, или CL20 для счетчика. Эта опция с токовыми вводами и вводами напряжения слота Z называется 'Класс тока CL2/CL10/CL20. Оптимизация для низшего уровня точности'. SEL-735 также имеет возможность регистрации повреждений в диапазоне от 5 мА до 100 A. Эта опция называется 'CL10/CL20. Оптимизация для регистрации неисправностей 100 A'.
SEL производит продукты для критически важных объектов инфраструктуры. Это означает, что продукты SEL должны оставаться надежными в любой ситуации. Антенна - это наиболее важная часть системы синхронизации, поскольку для надежного функционирования устройства точного времени с синхронизацией по спутнику должны получать сигналы GNSS. Антенны чувствительны к воздействию молний, погодным условиям, и другим внешним факторам, что делает их наиболее вероятным уязвимым звеном системы синхронизации. Поэтому компания SEL решила создать более надежную, более эффективную антенну, чем те, что можно приобрести на рынке.
Приобретая в антенну высокой производительности, вы можете избежать следующих скрытых затрат и снизить совокупную стоимость владения:
Антенна SEL-9524 была разработана для исключения распространенных недостатков, которые присутствуют в антеннах других производителей. Она была разработана в нашем отделе НИОКР, который разрабатывает продукты с расчетным сроком службы более 20 лет. Процесс производства SEL также обеспечивает повышенную надежность, так как устройство изготавливается на том же заводе, который выпускает другие продукты для критически важных задач.
Основными блоками системы синхрофазоров являются подсистема синхронизации времени по сигналам спутниковой навигации GPS, блоки векторных измерений (PMU), концентратор данных векторных измерений (PDC) и программное обеспечение для визуализации. Множество PMU выдают синхронизированные векторные измерения из различных частей объединенной энергосистемы в PDC, который собирает и согласует данные для анализа. Системы синхрофазоров имеют широкий спектр применения и в настоящее время они используются, к примеру, для ситуационной осведомленности в режиме реального времени, анализа и регистрации нарушений, широкомасштабного мониторинга и контроля, оценки состояния высокой точности, проверки модели системы, а также обнаружения систем, выведенных в изолированную работу. Развитие технологии синхрофазоров будет способствовать развитию инноваций в технологии интеллектуальных электросетей.
Нет. Все реле SEL разрабатываются для обеспечения надежной работы. При включении PMU или других средств (например, связи по Ethernet, DNP3, и появление событий) снижения производительности реле не происходит.
Для достижения наилучших результатов, установите концентраторы данных векторных измерений (PDC) на каждой подстанции и в каждом центре управления. Установка PDC на каждой подстанции дает следующие преимущества:
SEL может помочь вам защитить ваши каналы связи посредством архитектуры системы и с помощью устройств защищенной связи. При использовании PDC на вашей подстанции, все коммуникации PMU проходят через PDC, что обеспечивает слой между PMU и исходящей информацией. Использование протокола UDP_S в исходящем трафике PDC дополнительно обеспечивает безопасность канала связи подстанции, поскольку все входящие сообщения протоколом UDP_S игнорируются. И, наконец, SEL предлагает последовательные устройства шифрования, защищенные шлюзы Ethernet и т.д., для защиты входящей и исходящей информации в вашей подстанции.
Да. Если ваша система SCADA поддерживает стандарт синхрофазора IEEE C37.118-2005, то вы можете передавать данные непосредственно от PDC в систему SCADA. В противном случае, необходимо использовать контроллеры автоматизации в реальном времени SEL-3530 (RTAC) для преобразования IEEE C37.118 в популярные протоколы SCADA.
Более старые версии Compass получали данные о настройках прокси-сервера / брандмауэра только из настроек Internet Explorer.
Для обеспечения большей гибкости, при работе через прокси и брандмауэр, Compass в настоящее время выполняет следующие действия в порядке, указанном ниже, чтобы определить, каким образом осуществляется доступ в Интернет. Если очередной вариант подключения не работает, то Compass переходит к следующему пункту в списке. После того, как обнаружено подходящее подключение к Интернету, Compass прекратит поиски. При отсутствии подключения к Интернету, выводится сообщение об ошибке.
Compass подключается к Интернету с помощью:
Последние изменения (то есть, серверы, размещенные на CacheFly и то, как Compass определяет маршрут к сети Интернет) может привести к тому, что Compass выведет сообщение о том, что он не может найти файл обновления в месте расположения источника. Ниже приведены известные способы устранения вышеупомянутого сообщения.
Если вы знаете информацию о прокси, введите эти данные в соответствующее поле в Compass. Введите информацию о прокси, выбрав в строке меню: Инструменты -> Параметры -> Учетная запись пользователя SEL. В нижней части формы входа в учетную запись пользователя SEL, вы увидите пространство для включения и ввода настроек для прокси-сервера.
В качестве альтернативы, служба ИТ / ИБ вашей компании может добавить исключения в таблицу маршрутизации, что позволит Compass получить доступ к необходимым сайтам. Все необходимые ссылки приведены ниже.
Ниже указан список сайтов, к которым Compass необходим доступ, который также представляет собой порядок, который Compass использует для загрузки необходимых элементов.
Причины, которые, по нашим наблюдениям, будут мешать процессу:
Автономная установка для программного обеспечения доступна по ссылке: https://www.selinc.com/SEL-5030.
Ваша учетная запись mySEL дает доступ к различным ресурсам, в том числе защищенным документам и к приложению по конфигурации продукта.
Безопасность является приоритетом компании SEL. Мы понимаем, что обеспечение безопасности информации имеет критическое значение в нашей отрасли. Когда вы регистрируетесь у нас, мы можем предоставить вам доступ к необходимой вам информации.
Учетная запись mySEL дает доступ к различным ресурсам, в том числе защищенным документам и к приложению по конфигурации продукта.
Пользователи зарегистрированные через домены, не зарегистрированные за конкретными компаниями (Gmail, Hotmail и т.д.), получают базовый доступ. В зависимости от вашей потребности в ресурсах на нашем сайте, ваш доступ может быть пересмотрен. Пересмотр большинства новых учетных записей происходит в течение двух рабочих дней. Если у вас есть необходимость ускоренного рассмотрения, напишите по адресу: web_account_review@selinc.com.
Учетная запись должна использоваться в течение года. Учетные записи, использующие не связанные с компанией домены (Gmail, Hotmail и т. д.), должны подтверждаться ежегодно. Реактивировать свою учетную запись, можно войдя в систему и обновив свои данные. После обновления, наша система отправит шестизначный ПИН-код на указанной электронный адрес. После активации этого PIN-кода ваш адрес будет пригоден для доступа. Использование домена электронной почты для конкретной компании обеспечит более быстрый процесс активации.