Узнайте о нашем посвященном мобильным микросетям ознакомительном туре по США и найдите мероприятие рядом с вами. Компания SEL — мировой лидер в области систем управления микросетями, что подтверждается авторитетными независимыми тестированиями и более чем 15-летним опытом работы в этой области. Наша система управления энергоснабжением powerMAX увеличивает время безотказной работы и обеспечивает стабильную подачу электроэнергии, поскольку микросеть остается работоспособной даже в экстремальных условиях. Наши готовые решения для управления микросетями предусматривают защиту электрических систем, автоматизацию, кибербезопасность, средства управления в реальном времени, визуализацию (ЧМИ) и полную интеграцию с существующей инфраструктурой электрооборудования. Управляющие устройства SEL работают практически со всеми интерфейсами распределенных энергоресурсов (РЭР). Микросети несут преимущества организациям любого типа, но микросети не универсальны. Каждая микросеть — это уникальная система, при разработке которой необходимо учитывать требования и экономические цели заказчика.
Бесперебойное энергоснабжение критически важной инфраструктуры
Системы управления микросетями SEL обеспечивают надежную и устойчивую подачу электроэнергии для критически важной инфраструктуры различного назначения:
- Университеты — источник генерации на территории кампуса позволяет гарантировать отсутствие отключений света и безопасную работу критически важных объектов и научно-исследовательских лабораторий.
- Военные базы — микросети для военных объектов SEL powerMAX и мобильные микросети тактического назначения обеспечивают надежную работу и жизнеспособность системы электроснабжения.
- Службы экстренной помощи — гарантируют работу больниц, пожарных частей, полиции и общественных центров во время стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.
- Центры обработки данных — бесперебойное снабжение высококачественной электроэнергией обеспечивает непрерывную работу серверов и передачу данных.
- Производственные предприятия — непрерывное функционирование критических процессов и устранение дорогостоящих простоев.
- Бизнес-центры — бесперебойное электроснабжение и непрерывное ведение коммерческой деятельности.
- Поставщики коммунальных услуг — внедрение микросети на уровне распределительной сети для интеграции РЭР, бесперебойного электроснабжения аварийных систем и улучшения показателей надежности.
Основные характеристики отказоустойчивой системы управления
Кибербезопасность
Микросети могут повысить устойчивость более крупной электрической сети к крупномасштабным кибератакам, поскольку каждая система управления микросетью изолирована от элементов управления других частей сети. Сама микросеть защищена многоуровневой системой киберзащиты, которая является компонентом каждой системы управления микросетью SEL. В системе SEL powerMAX используется программно-определяемая сеть (SDN), что значительно снижает риски проникновения распространенных угроз безопасности ЛВС. В архитектуре безопасности SDN используются политики запрета по умолчанию, и рабочий трафик может проходить только через предварительно настроенные маршруты локальной сети. Это обеспечивает защиту от атак, происходящих внутри сети, и защищает от неавторизованного трафика, который может проскользнуть через брандмауэр. SEL также использует безопасные методы управления цепочками поставок. Все устройства SEL рассчитаны на 20-летний срок службы; мы уведомляем владельцев устройств о выпущенных обновлениях или исправлениях безопасности на протяжении всего срока службы продукта.
Экономия затрат на электроэнергию
Благодаря механизму диспетчеризации SEL Microgrid Economic Dispatch Engine микросеть может автоматически управлять энергопотреблением в зависимости от погоды, стоимости топлива, тарифов на коммунальные услуги, времени пиковой нагрузки и т. д. Эти параметры могут устанавливаться как предопределенные или привязываться к динамическим исходным данным, в частности, рыночным ценам. Система управления микросетью также позволяет использовать архивные данные для оценки затрат и прогнозирования нагрузки и генерации. Это позволяет вам реализовывать стратегии аккумулирования энергии и сокращения пиковых нагрузок, и, соответственно, снижать затраты на электроэнергию и использовать возобновляемые источники, когда это наиболее выгодно.
Интеграция возобновляемых источников энергии и сокращение выбросов
В микросеть можно включать любое количество распределенных возобновляемых ресурсов и интегрировать их с другими источниками генерации. Это предоставляет владельцам различные варианты сокращения выбросов углекислого газа и загрязняющих веществ.
Возможность распределенного и централизованного управления
В дополнение к системам управления микросетями powerMAX, SEL предлагает надежное решение распределенного управления, которое подходит для небольших микросетей с простой конфигурацией шины.
Механизм диспетчеризации SEL Microgrid Economic Dispatch Engine
Мы внедряем алгоритмы оптимизации затрат в каждую разрабатываемую систему управления микросетью, что гарантирует то, что вы получите наиболее экономичные результаты в рамках выбранных вами эксплуатационных требований. Механизм диспетчеризации SEL Microgrid Economic Dispatch Engine учитывает различные режимы работы РЭР и определяет, какие поставки электроэнергии будут наиболее экономичными на основе таких факторов, как внутренняя динамика микросети, стоимость энергии и выбранная стратегия эксплуатации.
Механизм диспетчеризации максимизирует рентабельность инвестиций (ROI) микросети, предлагая следующие преимущества:
- Управление факторами затрат.
- Прогнозирование нагрузки и генерации.
- Планирование энергоснабжения.
- Анализ данных за прошлые периоды и оценка затрат.
Почему наши микросети эффективны
Процессы разработки, тестирования и ввода в эксплуатацию системы управления миросетью осуществляются при тесном взаимодействии с заказчиком микросети, его подрядчиками и специалистами по системной интеграции. Четкие требования к реализации прописываются заранее, поэтому вы можете быть уверены, что при выполнении заказа не будет изменений, задержек или непредвиденных затрат. Каждая система управления микросетью SEL разрабатывается с учетом требований заказчика к энергопотреблению и экономических результатов, которые закладываются уже на этапе предварительного проектирования (FEED), называемого также аудитом инвестиций.
Лучшие системы управления микросетями — протестированные и проверенные
Независимые сторонние оценки и производительность систем по всему миру подтверждают эффективность и надежность микросетей SEL powerMAX.
Наивысшая эффективность
В 2017 году на симпозиуме по микросетям, организованном Массачусетским центром чистой энергии и лабораторией Линкольна Массачусетского технологического института, система SEL powerMAX была признана самой эффективной системой управления микросетями. В этом же году система управления микросетью powerMAX выиграла 21-недельный тендер на закупку, проводимый Национальной лабораторией по изучению возобновляемой энергии Министерства энергетики США (NREL), и предъявляющий очень строгие требования к системам.
Система компании SEL обошла конкурентов, показав экономичную работу и превосходную стабильность в широком спектре сложных рабочих условий. После тендера система управления микросетью powerMAX была установлена на объекте NREL, где в настоящее время используется для тестирования новых микросетевых технологий.
На вершине таблицы лидеров
SEL является ведущим поставщиком систем управления микросетями в рейтинге Guidehouse Insights 2021, в котором оценивались схемы управления микросетями и их реализация 16 ведущими компаниями по всему миру. Консалтинговая компания Navigant Research (сейчас - часть Guidehouse Insights) в своем отчете за 2018 год также отдала SEL звание лидера отрасли. Этот отчет ранжирует поставщиков средств управления микросетями на основе таких критериев, как производительность, цены, географический охват и рыночные позиции.
Инженерно-технические услуги
Внимательно изучив ваши потребности, наши специалисты по микросетям разработают самое эффективное из возможных решение. Инженерно-техническая служба SEL может спроектировать и внедрить полнофункциональную систему управления следующими микросетями:- Микросети для бизнеса, университетов и муниципальных объектов.
- Микросети для военных объектов
- Мобильные микросети и микросети тактического назначения
Решения SEL в действии
ИСТОРИИ УСПЕХА
Микросетевое решение получает высшие баллы в университете
Система защиты и управления SEL интегрирует системы генерации и распределения электроэнергии университетского городка Монклерского государственного университета, а также позволяет университетскому городку при необходимости функционировать как автономная микросеть.
Благодаря системе управления микросетью важнейшие исследовательские центры никогда не останутся без электроэнергии
Система защиты и управления powerMAX Калифорнийского университета в Сан-Диего, одного из десяти крупнейших исследовательских центров США, обнаруживает нестабильные условия магистральной сети и быстро переходит в режим автономной работы. Таким образом критически важные объекты, такие как Институт океанографии Скриппса и медицинские учреждения Калифорнийского университета в Сан-Диего, никогда не останутся без электричества.