Технология TiDL отличается простотой, что способствует экономии медной проводки, времени и денег, повышая безопаснось рабочего персонала
ПУЛМАН, Вашингтон — Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. Компания SEL внедрила технологию Time-Domain Link (TiDL) для постанций, представляющую собой инновационное решение для оцифровки аналоговых сигналов на реле серии SEL-400.
Решение TiDL предусматривает замену медных кабелей оптоволоконными. Это кибербезопасное и простое в развертывании, надежное решение, которое не требует проектирования сетей и привязки по времени. Технология поддерживает протокол, не требующий маршрутизации, и прямое волоконно-оптическое соединение между внешними модулями и реле в пункте управления, благодаря чему отсутствует необходимость в установке коммутаторов или маршрутизаторов.
В процессе применения TiDL, устройства SEL-2240 Axion располагаются поблизости от оборудования первичной цепи подстанции в ОРУ и выполняют роль внешних модулей. Простая архитектура TiDL с соединениями «прямая связь» («точка-точка») служит для передачи данных при помощи оптоволоконных кабелей на реле серии SEL-400 с поддержкой технологии TiDL, расположенные в пункте управления.
Частота выборки устройств Axion составляет 24 кГц, что повышает точность измерения и отслеживания частоты, а благодаря модульной архитектуре пользователь может в зависимости от стоящей перед ним задачи выбрать модули с аналоговым вводом, цифровым вводом и цифровым выводом. В целях обеспечения согласованности и простоты используются те же параметры реле, что и в моделях актуальной серии SEL-400.
«Решение TiDL — самый простой путь к удовлетворению всех нужд цифровой подстанции, — говорит Джо Кейсболт, начальник отдела контроля качества компании SEL. — Использование соединений «прямая связь» способствует упрощению. Наше решение не нуждается в коммутаторах, конфигурациях сетей, настройке внешних устройств, и т.д. Оно использует алгоритмы защиты и схемы, знакомые пользователям устройств серии 400. Вы просто подключаете [оптоволоконные] кабели и начинаете работу».
Решение TiDL способствует повышению уровня безопасности за счет вывода кабелей вторичной коммутации из пункта управления, где, как правило, и находятся сотрудники. Замена медных кабелей оптоволоконными снижает затраты времени и денег на установку, ввод в эксплуатацию и обслуживание медной проводки.
Подробные сведения о технологии TiDL см. по адресу www.selinc.com/ru/solutions/p/tidl/.
Компания SEL обслуживает энергетический сектор по всему миру, конструируя, производя, поставляя и обслуживая изделия, а также предоставляя услуги для защиты, контроля, управления, автоматизации, передачи данных и измерения параметров энергетических систем. Более 30 лет компания SEL демонстрирует ведущие в отрасли показатели по производству и предоставлению услуг, предоставляет местную техническую поддержку, действующую по всему миру 10-летнюю гарантию и стремится к повышению безопасности, надежности и экономичности в использовании электроэнергии.