Срабатывание в течении миллисекунд, быстрое восстановление и улучшение безопасности на распределительных фидерах.
ПУЛМАН, Вашингтон — компания Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. (SEL) представляет первую систему приема и передачи информации о неисправностях, которая отправляет сигналы о неисправностях на реле и системы управления АПВ в течении шести миллисекунд.
Передатчик информации о неисправностях SEL-FT50 и система приема информации SEL-FR12 — представляют новое уникальное решение для систем защиты распределительных сетей. Вводы состояния индивидуальных каналов позволяют пользователям избавиться от ненужных координаций задержек для быстрого и безопасного устранения неисправностей при минимизации затронутых пользователей и повреждения оборудования.
«Эта система приема и передачи информации о неисправностях сокращает время простоя от секунд до миллисекунд! — говорит президент компании SEL доктор Эдмунд О. Швайцер III (Edmund O. Schweitzer). — Наше оборудование в состоянии устранить неисправности быстрее, чем устройства других производителей. Это значительно улучшает безопасность, качество электроэнергии и надежность энергосистем».
Передатчик информации о неисправностях SEL-FT50 можно устанавливать на ответвлениях, сетях распределения и на основных линиях электропитания передавая сведения о неисправностях на радиочастотах 860 или 900 МГц (в зависимости от региона) на один или несколько приёмников о неисправностях SEL-FR12. Система, включающая до 12 питаемых от линии передатчиков информации о неисправности SEL‑FT50 и 1 приёмник информации о неисправности SEL-FR12 передая данные о неисправностях беспроводным способом на расстояние до двух миль с помощью технологии Mirrored Bits.
Устройство SEL-FT50 является надежным и не использует аккумуляторные батареи, гарантируется продолжительный срок эксплуатации без технического обслуживания. Облегчённая конструкция облегчает установку. Кроме того система требует всего лишь несколько настроек и может быть настроена без использования компьютера.
В сочетании с усовершенствованной системой управления АПВ SEL-651R или другими реле защиты распределительной сети компании SEL высокоскоростная связь и обнаружение обеспечивают наибыстрое отключение при неисправностях также как и селективность в принятии решения активации АПВ, так что система может легко адаптироваться к изменяющимся состояниям. Таким образом, возрастает безопасность и сокращается износ оборудования, что в общем итоге приводит к увеличению надежности системы.
На сайте www.selinc.com/ru/products/FT50/ можно ознакомиться с подробными сведениями или сделать заказ.
Компания SEL обслуживает энергетический сектор по всему миру, конструируя, производя, поставляя и обслуживая продукцию, а также предоставляя услуги для мониторинга, управления, автоматизации, передачи данных, измерений и защиты энергосистемы. Более 30 лет компания SEL демонстрирует ведущие в отрасли показатели по производству и предоставлению услуг, осуществляет местную техническую поддержку, действующую по всему миру 10-летнюю гарантию и стремится сделать электроэнергию безопасной, более надежной и более экономичной.