Компания
Careers at SEL
Возможность для роста; важная миссия
SEL является известным на международном уровне производителем устройств, которые выполняют функции защиты и управления в электроэнергетических системах по всему миру. Работая в SEL, вы можете поддерживать важную миссию и построить карьеру, которая максимально реализует ваш потенциал.
Инженерные должности
Производственные должности
Коммерческие должности
Стажировка
Чем занимается SEL?
Электроэнергия требуется повсюду. От спасательных операций до повседневных действий, таких как приготовление еды, освещение дома и даже общение с друзьями, электроэнергия улучшает почти все аспекты нашей жизни. Это возможно благодаря электросети — сложной системе генераторов, проводов, трансформаторов и подстанций.
Принцип работы
До того, как электроэнергия достигнет населенных пунктов, где оно распределяется по домам, школам, предприятиям и т. д., оно проходит большие расстояния - от источника энергии по высоковольтным линиям электропередачи через подстанции.
Устройства, изготавливаемые в SEL, встроены в эту сеть и защищают передаваемую энергию на каждом этапе. Они предотвращают отключения электроэнергии и помогают быстрее восстановить ее подачу; они обеспечивают кибербезопасность, автоматизацию и связь; и в них используются новые передовые технологии, которые мы изобретаем здесь, в SEL.
Найдите свою цель
Когда электроэнергия безопасна и надежна, она улучшает жизнь людей. Культура нашей компании позволяет таким людям, как вы, каждый день принимать участие в этой миссии. Мы являемся компанией, которая на 100 процентов находится в собственности работников, что означает ответственность каждого сотрудника за процветание и успех компании.
Льготы
Мы заботимся о здоровье и благополучии наших сотрудников и их семей. Перечисленные ниже льготы приведены только как обзор того, что мы предлагаем. Независимо от того, где в мире они работают, мы стремимся предлагать нашим сотрудникам исключительные преимущества.
Компания в собственности сотрудников
Как часть нашей стратегии ориентированной на долгосрочный рост, стабильность и внимание к клиентам, в 1994 г. компания SEL стала предприятием принадлежащий сотрудникам, а в 2009 г. доля собственности работников в ней достигла 100%. Сотрудники компании SEL выступают в роли владельцев компании, принимая решения, разрабатывая новые идеи и продвигая компанию в новом направлении. SEL также предагает программу владения акциями для сотрудников работающих в Соединенных Штатах.
Медицинская, стоматологическая и офтальмологическая страховка
SEL ценит здоровье наших сотрудников. Мы постоянно стремимся предоставить нашим сотрудникам наилучшую медицинскую страховку.
Программа помощи сотрудникам
Наша Программа помощи сотрудникам - это добровольная программа, которая предлагает бесплатную и конфиденциальную помощь сотрудникам и их семьям в выявлении, управлении и решении личных и связанных с работой проблем, которые могут повлиять на эффективность работы или качество жизни. Программа предоставляет консультации, образование, юридические консультации и консультационные услуги для улучшения показателей работы, здоровья и благополучия работника и его семьи. Программа доступна на вашем языке 24/7, 365 дней в году.
Карьерный рост
Мы обеспечиваем сотрудников карьерой, а не работой. Наша программа «Путь в будущее», доступна для всех сотрудников SEL. Гибкая программа дает множество возможностей для поддержки непрерывного карьерного роста сотрудников на разных этапах их карьеры.
Страхование путешествий
SEL обеспечивает сотрудников, выезжающих за пределы своей страны, страховкой на случай путешествия. Эта страховка включает в себя медицинскую помощь, а также эвакуацию, помощь в перемещении и личную помощь. Эта льгота предоставляется как для деловых поездок, так и для отдыха или личных поездок.
Программа благополучия
Цель нашей программы благополучия - расширить возможности сотрудников SEL и их семей, поддерживая здоровый образ жизни, помогая им достичь максимального потенциала здоровья и улучшая общее качество жизни. Мы регулярно предоставляем советы и статьи по здоровому образу жизни, спонсируем различные мероприятия в течение года, которые поощряют участие сотрудников, и многое другое.
Оплачиваемый отпуск
Работникам SEL доступны различные варианты отпуска. SEL предоставляет отпуск и больничное время, а также отпуск в особых ситуациях, таких как серьезное ухудшение состояния здоровья сотрудника, уход за членом семьи или прием нового ребенка.
В настоящее время компания SEL выросла до уровня компании, имеющей современные производственные заводы и офисы по всему миру.
Советы и материалы
Связь с отделом кадров
SEL стремится сделать SELINC.COM/CAREERS максимально доступным для всех. По вопросам доступности нашего веб-сайта или для помощи с подачей заявки, пожалуйста, свяжитесь с отделом кадровых ресурсов SEL по телефону 1.509.334.8060 или по адресу accomodations@selinc.com .
SEL является работодателем с равными возможностями. Квалифицированные кандидаты рассматриваются независимо от расы, цвета кожи, религии, сексуальной ориентации, гендерной принадлежности, национального происхождения, инвалидности или статуса защищенного ветерана. Для нашего заявления о политике EEO, нажмите здесь. Если вы хотите получить больше информации о правах на ВЗВ в соответствии с законом, нажмите здесь .
Советы по составлению резюме и прохождению собеседования
Дополнительная информация о стиле, формате и базовых правилах составления резюме. Мы поможем вас подготовиться к собеседованию, раскажем о процессе и дадим советы относительно действий после собеседования .
Часто задаваемые вопросы
Есть вопросы по поводу подачи заявления или нашего процесса найма? В разделе Часто задаваемые вопросы приведены ответы на наиболее часто задаваемые вопросы о подаче заявки на карьеру в SEL.