html{display:none} Automação da Rede de Distribuição (DNA) | Schweitzer Engineering Laboratories

Automação da Rede de Distribuição (DNA)

DNA

Os Sistemas de Automação da Rede de Distribuição da SEL aumentam a eficiência operacional do sistema e reduzem os custos de operação para atender às crescentes expectativas dos consumidores de um serviço de fornecimento de energia elétrica econômico e confiável. Como uma empresa líder no fornecimento de sistemas de automação da distribuição modulares e escaláveis que atendem às suas necessidades específicas, a SEL oferece sistemas de engenharia abrangentes e fornece componentes individuais para concessionárias de energia que querem construir seus próprios sistemas. Nossos sistemas DNA combinam proteção rápida com controle flexível de automação e comunicações para oferecer uma solução de automação da distribuição que torne seu sistema mais seguro, mais confiável e mais econômico. 

Tire suas dúvidas

*Este campo é obrigatório.


Mais Seguro
Manter a operação segura do sistema de potência é uma prioridade máxima para todas as concessionárias. Todos os sistemas DNA são construídos com base na filosofia de que a proteção é a prioridade máxima e inclui a preservação da coordenação através de reconfiguração. Os sistemas DNA também utilizam métodos novos, tais como a tecnologia Arc Sense (AST: “Arc Sense Technology”), permitindo detectar mais faltas do que nunca. Controles de religadores e relés equipados com AST podem detectar faltas de alta impedância que não podem ser detectadas pela proteção de distribuição convencional, reduzindo os riscos de eletrocussão ou incêndio causados por condutores caídos.

Mais Confiável 
Manter as luzes acesas e ter um alto nível de confiabilidade não é apenas um desejo, mas uma necessidade para muitos consumidores de concessionárias de energia. Os sistemas DNA incluem esquemas de reconfiguração automática e fornecem o mais alto nível de confiabilidade através do seccionamento da menor porção do sistema quando ocorre uma falta, mantendo o serviço em outros lugares. A Reconfiguração Automática da Rede permite que o sistema de distribuição se autorrecupere (“self-healing”), mantendo as luzes acesas para a maioria dos consumidores e redirecionando a energia automaticamente através de uma ou mais áreas com falta. Além disso, a tecnologia de localização de faltas guia rapidamente as equipes até o ponto da falta para que os reparos possam ser feitos e o serviço seja restabelecido mais rapidamente. 

Mais Econômico 
Melhorar a eficiência da operação do sistema de distribuição é uma das formas mais custo-eficientes para atender às demandas da rede em constante mudança. A quantidade de carga no sistema de distribuição varia constantemente, e o estresse que isso impõe ao sistema provavelmente aumentará com o surgimento de novas cargas e fontes, tais como a conexão de veículos elétricos (PEVs: “Plug-in Electric Vehicles”) e geração distribuída (DG: “Distributed Generation”). O controle de Volt/VAR é um dos meios mais econômicos para melhorar a eficiência da distribuição e reduzir as perdas do sistema. Os sistemas DNA da SEL podem incluir controles de capacitores e reguladores de tensão para nivelar o perfil de tensão nos alimentadores. Isso melhora o fator de potência e reduz as perdas do sistema, melhorando assim a experiência do consumidor e reduzindo os custos de energia.

Capacidades do DNA

Os sistemas DNA oferecem um conjunto abrangente de recursos que melhoram a confiabilidade, aumentam a eficiência operacional do sistema e reduzem os custos de operação. Os sistemas podem incluir um amplo conjunto de funcionalidades ou um subconjunto que atenda às suas necessidades específicas. A abordagem modular e escalável permite que novos recursos sejam adicionados ao longo do tempo, crescendo com suas necessidades de automação da distribuição. Um controlador de automação da distribuição (DAC: “Distribution Automation Controller”) fornece inteligência e controle centralizados ou distribuídos. Sistemas maiores usam um ou mais DACs e trocam informações para obter o controle ideal do sistema.

Vídeos

Uma Rede Autorreconfigurável (Self-Healing)

AEP Ohio Amplia a Automação da sua Rede de Distribuição

Componentes do sistema

351

Comece Com os Melhores Relés de Proteção

Além de proporcionar excelente proteção para seu sistema de distribuição e equipamentos, os sistemas DNA usam os relés SEL como um dos blocos de construção fundamentais. Isso permite que os sistemas DNA sejam economicamente adicionados aos sistemas de proteção da distribuição existentes. Os relés comuns usados nos sistemas DNA incluem o Sistema de Proteção SEL-351; o Sistema de Proteção, Automação e Controle do Bay SEL-451; o Relé de Proteção do Alimentador SEL-751; e o Relé de Gerador Eólico SEL-700GW.

3530

Use Controladores de Automação Potentes

Os sistemas DNA podem usar lógica e programação em relés ou religadores individuais, ou podem usar programação abrangente implementada em controladores de automação centralizados ou distribuídos que incluem monitoramento em tempo real, interfaces homem-máquina (IHM) gráficas, coleta de eventos centralizada, etc. Utilizar controladores de automação em tempo real (RTACs) robustos, tais como o RTAC SEL-3555, ou plataformas computacionais classe de subestação, tais como o Computador SEL-3355, fornece um sistema de automação da distribuição potente e confiável.

WSO

Integre o Sistema Transmissor e Receptor de Faltas SEL-FT50 e SEL-FR12

Use o SEL-FT50 e o SEL-FR12 para enviar informações através do relé ou do controle do religador para seu sistema DNA, visando melhorar a localização de faltas e a conscientização situacional. O sistema envia rapidamente sinais de falta para acelerar o trip, agilizar o restabelecimento e melhorar a segurança.

651R

Adicione Controles de Religadores

A SEL oferece uma variedade de controles de religador que funcionam com a maioria dos sistemas de religadores populares. Se você usar o Controle de Religador Avançado SEL-651R, o Controle de Religador SEL-651RA ou o Controle de Religador Monopolar SEL-351RS, um sistema DNA da SEL vai seccionar e reconfigurar o sistema de forma confiável.

734B

Controle Bancos de Capacitores, Reguladores de Tensão, e Outros

Além de usar relés de alimentador e controles de religador, os sistemas DNA também podem incorporar o monitoramento e controle de bancos de capacitores usando os Sistemas Avançados de Monitoramento e Controle SEL-734B, os Controladores de Reguladores de Tensão SEL-2431 e os Controladores de Automação Programáveis SEL-2411 para controle de chaves motorizadas. A inclusão desses dispositivos fornece um sistema com maior capacidade e eficiência.

3620

Melhore a Segurança Cibernética

Os sistemas DNA da SEL implementam medidas de segurança cibernética pragmáticas e eficazes que garantem o acesso para engenheiros autorizados da concessionária enquanto impedem o acesso não autorizado, atendendo às as diretrizes de um sistema mais amplo de conformidade NERC CIP. 

A segurança cibernética não pode ser obtida por uma pessoa, produto ou tecnologia. A proteção real de todo o sistema começa com o entendimento de que é preciso trabalho em equipe para alcançar o sucesso. A SEL acredita que a combinação de proteções de segurança em camadas com os esforços dos engenheiros de proteção, da equipe da tecnologia da informação (TI) e dos engenheiros de conformidade leva a uma solução segura e concordante. Os engenheiros de sistemas de potência exigem os sistemas e serviços mais confiáveis existentes para seus ajustes de proteção e controle. Os ajustes não podem ser alterados, os cabos não podem ser trocados e uma latência significativa não pode ser tolerada. Os engenheiros devem ter pleno acesso ao controle de seus equipamentos durante 24 horas por dia, 365 dias por ano. A implementação da segurança cibernética da SEL em nossa solução DNA protege esses ativos, satisfaz as necessidades da TI e fornece conformidade com NERC CIP enquanto habilita os engenheiros de sistemas de potência a trabalharem de forma eficiente.

Literatura

Os documentos são classificados pela mais nova primeiro.

Desenhos