Lista de cursos


Pesquisar
Cursos
Resultados
(41)
A2 - Introdução à Automação de Subestações
Apresentar alternativas de soluções para SAS- Sistemas de Automação de Subestações de Energia Elétrica ou de Centros de Operação de Sistemas, debatendo as topologias, metodologias e tecnologias atuais. 
A4 - Introdução à Norma IEC 61850

Apresentar os conceitos básicos da Norma IEC 61850, ressaltando vantagens e benefícios proporcionados por sua aplicação em subestações de energia elétrica em geral. Apresentar as diferentes arquiteturas de redes que atendam aos diferentes protocolos que constituem esta norma.

A5 - Prático com a Norma IEC 61850

Apresentar e debater conceitos e aplicações do protocolo IEC61850 através exercícios e testes práticos com relés de proteção em bancada. Os alunos aprenderão a configurar as funcionalidades da norma IEC 61850 utilizando relés de proteção, como as mensagens GOOSE na configuração publicador (publisher) e assinante (subscriber), Data Sets e Browser MMS. Também haverá a utilização de ferramentas de diagnósticos e analisador de protocolo TCP/IP, Ethereal. Os relés não estarão configurados, de forma a que os alunos também possam fazer configurações nos IEDs com IEC61850.

A6 - Manutenção de Redes Ethernet de Subestações

O curso fornece meios para o profissional realizar manutenção no sistema de proteção e controle, concebidos com tecnologia Ethernet. Apresenta e debate conceitos e aplicações de Redes Ethernet aplicadas à Automação de Subestações em concessionárias de energia elétrica e com algumas aplicações em plantas industriais.

A7 - Segurança Cibernética - Teoria e Prática

A presença de redes Ethernet na área de energia elétrica cresceu exponencialmente na última década. Esta infraestrutura de comunicação trouxe diversas facilidades uma vez que proporciona em um único meio físico o compartilhamento de várias aplicações. Contudo, em termos de segurança cibernética, os projetos de subestações normalmente empregam apenas medidas perimetrais como roteadores e firewalls. Tais equipamentos não garantem totalmente a segurança da rede uma vez que estes podem ser configurados erroneamente e apresentam pouca, quando nenhuma, eficácia para detectar e impedir invasões originadas internamente. Um controle rigoroso de controle de acesso é necessário, porém tal abordagem requer uma metodologia dinâmica e integrada a um sistema de autenticação centralizado.

A9 - Introdução à Automação de Usinas Hidroelétricas e PCHs

O presente curso tem por objetivo introduzir os participantes aos processos e automatismos presentes em Usinas Hidrelétricas (UHEs) e Pequenas Centrais Hidroelétricas (PCHs), vista sua enorme representatividade na matriz energética brasileira.

CEASE - Curso de Especialização em Automação de Sistemas Elétricos

O CEASE é um curso de de pós-graduação lato sensu criado e desenvolvido para a atualização e a especialização de profissionais graduados em Tecnologia ou Engenharia nas áreas de Elétrica, Eletrônica, Telecomunicações, Controle e Automação, Computação ou similares.

CP1 - Aterramento Elétrico

Este curso destina-se a engenheiros e técnicos interessados em adquirir novos conhecimentos relativos ao aterramento elétrico, quanto aos fundamentos, importância, necessidade, aplicações e requisitos das características do solo, com o objetivo de dimensionar a malha de terra de uma subestação de modo a atender a sensibilidade da proteção e de garantir a segurança humana, das tensões de toque e passo decorrentes das correntes de curtos-circuitos.

CP2 - Simulação de Curto-Circuito, Coordenação e Seletividade com Software Aspen Oneliner

Este curso destina-se a engenheiros e técnicos interessados em adquirir novos conhecimentos em programas computacionais de simulação de curto-circuito, coordenação e seletividade de sistemas elétricos. Durante o curso será utilizado o Programa ASPEN OneLiner para realizar estudos de curto-circuito, coordenação da proteção e superação de disjuntores com o Módulo Breaker Rating, entre outros. O curso foi desenvolvido para abranger diversos níveis de usuários, incluindo treinamento prático em Modelagem de Sistema, Simulação de Curto-Circuito e Estudos de Proteção.

CP4 - Proteção Contra Arco Elétrico

Este curso tem como objetivo fornecer conceitos sobre os estudos de arco elétrico em sistemas elétricos industriais baseando-se nas normas do IEEE 1584 e NFPA 70E.

DMS - Distribution Master SEL

Para atender as empresas de distribuição de energia elétrica a Universidade SEL desenvolveu o pacote DMS - Distribution Master SEL, que tem como objetivo atualizar e habilitar o profissional, recém formado ou com experiência em proteção de sistemas de distribuição e controle e automação de subestações com a norma IEC 61850.

EMS - Engineering Master SEL

Para atender as engenharias nacionais, a Universidade SEL desenvolveu o pacote EMS - Engineering Master SEL, que tem como objetivo atualizar e habilitar o profissional, recém formado ou com experiência em projetos de subestações em proteção de sistemas elétricos, automação e manutenção de redes Ethernet de subestações com foco na norma IEC 61850.

G3 - Tarifação de Energia Elétrica
Proporcionar uma visão básica da metodologia de definição das tarifas de fornecimento de energia elétrica das concessionárias de distribuição e também, apresentar conceitos sobre o mercado livre de energia e sua correlação com o mercado cativo das distribuidoras.
G5 - Regulação e Comercialização de Energia Elétrica
Apresentar uma visão objetiva e ampla do setor elétrico brasileiro e os conceitos necessários para o entendimento básico da regulação vigente.
GMS - Generation Master SEL

Para atender as empresas de geração de energia elétrica a Universidade SEL desenvolveu o pacote GMS - Generation Master SEL, que tem como objetivo atualizar e habilitar o profissional, recém formado ou com experiência em proteção de sistemas de geração e controle e automação de subestações com a norma IEC 61850.

M1 - Medição da Qualidade da Energia

O objetivo do curso é apresentar os aspectos fundamentais relativos à medição e análise da qualidade da energia elétrica.

M2 - Medição Sincronizada de Fasores - Teoria e Prática

Medição sincronizada de fasores contribuem para a melhoria do desempenho e confiabilidade do sistema elétrico, ao permitir a criação de esquemas de proteção e controle local e de área ampla, o monitoramento de estados, modelagem precisa e análise de eventos. O curso contém sessões práticas, onde o instrutor demonstrará, passo-a-passo, como configurar, criar esquemas de proteção e controle com o uso de sincrofasores.

P1 - Interpretação de Oscilografias

Apresentar a teoria e conceitos necessários para a interpretação de oscilogramas de anormalidades e distúrbios que afetam a operação de sistemas elétricos, tais como de curto-circuito, sobretensões, subfrequências, ferrorressonância, energização de transformador (inrush), sobrexcitação de geradores e outros.

P3 - Introdução à Proteção de Sistemas Elétricos

Fornecer conceitos básicos de sistemas de proteção para distribuição e transmissão. No curso, será apresentada uma revisão básica das ferramentas aplicadas em sistemas de proteção, como sistemas por unidade (pu), teoria de sistemas trifásicos e componentes simétricas, além de serem apresentados os principais equipamentos envolvidos em sistemas de proteção como os TCs, TPs, disjuntores, sistema de corrente contínua e relés.

P4 - Filosofias de Proteção de Geradores

Apresentar os aspectos fundamentais relativos à filosofia de proteção de unidades geradoras síncronas, necessários para atividades de projeto, ajustes, operação e manutenção de geradores.

P6 - Proteção de Transformadores e Reatores Shunt

Apresentar e debater a filosofia para a proteção de transformadores de potência e reatores shunt aplicados em sistemas de transmissão de energia, detalhando as funções de proteção e relés digitais utilizadas e fornecendo exemplos de aplicação.

P7 - Introdução à Proteção de Linhas de Transmissão

Apresentar e debater a aplicação das funções de proteção para linhas de transmissão aéreas a partir das características do componente protegido e dos transformadores para instrumentos, abrangendo, entre outras, as funções de proteção como direcional de sobrecorrente, distância, diferencial, comparação de fases e esquemas de teleproteção.

P9 - Esquemas de Controle e Proteção de Subestações

Interpretação e discussão dos esquemas clássicos de proteção e controle utilizados em sistemas de distribuição de energia e industriais; Fornecer exemplos para a implementação de esquemas lógicos de controle realizados pelos relés digitais de proteção, através de diagramas de blocos e de equações lógicas.

P10 - Dimensionamento de Transformadores de Corrente para Proteção

Fornecer uma visão geral sobre os aspectos fundamentais relativos à utilização de transformadores de corrente para proteção.

P13 - Proteção de Sistemas Elétricos Industriais de Média e Baixa Tensão

Este curso oferece um estudo completo dos métodos clássicos e modernos para o projeto da proteção de sistemas elétricos industriais. O curso inicia com a apresentação dos efeitos das faltas em sistemas elétricos industriais e, então, estuda as proteções de sobrecorrente e diferencial. Uma atenção especial é dada à proteção de motores; e ainda é abordado proteção de barras e geradores.

P14 - Esquemas de Teleproteção em Sistemas de Transmissão de Alta e Extra-Alta Tensão

Apresentar e debater conceitos e aplicações da proteção de linhas de transmissão com a utilização de canais de comunicação. O curso apresentará os conceitos dos principais esquemas de teleproteção, tais como POTT, PUTT, DTT, DCB, DCUB, estes esquemas serão comparados e os requisitos dos canais de comunicação serão discutidos. A influência do meio de comunicação em cada um dos esquemas será analisada.

P15 - Filosofias de Proteção de Redes de Distribuição

Este curso tem como objetivo fornecer conhecimento dos métodos clássicos e atuais de Proteção de Sistemas de Distribuição de Energia Elétrica. Será apresentada uma revisão básica de cálculo de curto circuito em sistemas de distribuição, conceitos de proteção de redes distribuição e métodos de automatização e otimização de controles da rede. Durante o curso, diversos exercícios serão realizados em sala de aula visando a fixação e uso prático da teoria apresentada.

P16 - Introdução à Geração Distribuída

Este curso tem como objetivo fornecer os fundamentos para proteção em redes com geração distribuída. Serão apresentadas as definições básicas, os conceitos gerais sobre geração distribuída, a regulamentação internacional e nacional vigentes, as principais tecnologias de geração de energia elétrica utilizadas e as vantagens e desafios da geração distribuída.

P17 - Proteção de Linhas de Transmissão no Domínio do Tempo

A atual tecnologia de proteção de linhas de transmissão é fundamentada em fasores. A limitação de velocidade da mesma motivou a busca por novos fundamentos para proteção. Algoritmos que trabalham no domínio do tempo apresentam diversas melhorias em relação a proteção convencional, sendo o principal deles, o ganho na velocidade de atuação.

PW1 - Introdução à Sistemas Elétricos de Potência

O objetivo do curso é apresentar os conceitos necessários para análise de sistemas elétricos de potência em regime permanente e dinâmico. Serão apresentados também estudos analíticos para a interpretação de casos relacionados à operação de sistemas elétricos de potência.

PW2 - Componentes Simétricas - Teoria e Aplicação

Este curso tem como objetivo fornecer os fundamentos sobre a teoria de componentes simétricas, bem como a metodologia de sua aplicação em sistemas elétricos de potência. Será apresentada uma revisão básica sobre o cálculo fasorial, sistemas por unidade (p.u.) e faltas simétrica para introduzir o cálculo de curto-circuito. Serão apresentados os fundamentos sobre componentes simétricas, abordando a obtenção deste a partir dos valores de fase; os diagramas de sequência dos principais equipamentos elétricos; a identificação dos principais tipos de falta pela análise da oscilografia; e o cálculo de faltas por meio da conexão dos circuitos de sequência.

S1 - Software acSELerator QuickSet

Capacitar os participantes a instalar os softwares acSELerator QuickSet® e Compass®, comunicar com o relé, utilizar recursos de banco de dados do acSELerator QuickSet® e capturar os dados de monitoração do relé, relatórios de sequência de eventos (SER), oscilografia, Load Profile, relatórios de partida de motores e demais dados armazenados.

S2 - Software acSELerator Architect

Capacitar os participantes a instalar o software acSELerator Architect®, criar projetos no acSELerator Architect® que contemplem mensagens MMS e GOOSE, e configurar os relés com IEC 61850 a partir do acSELerator Architect®.

S5 - Manutenção de Relés Digitais

Capacitar os participantes a realizarem manutenções preventivas e corretivas em relés de proteção microprocessados, possíveis de serem realizadas em campo, bem como procedimentos de atualização de firmware, verificação da correta aplicação e armazenagem do relé e resolução de problemas.

S6 - Proteção Avançada em Baixa Tensão

Apresentar os aspectos fundamentais relativo à aplicação de relés inteligentes em CCMs (Centro de Controle de Motores) quanto a filosofia aplicações das funções de proteção e explorar novas possibilidades e benefícios do uso de redes Ethernet na baixa tensão.

S7 - Processador de Automação

Explorar as funcionalidades de plataformas de automação e controle distribuídos.

S9 - Configuração de Switches Gerenciáveis para Aplicações em IEC 61850

Explorar as funcionalidades dos switches gerenciáveis, conhecer as necessidades e características de redes empregando a Norma IEC 61850, apresentar as diferentes arquiteturas de rede e configurações necessárias para concepção de redes de alta disponibilidade.

S10 - Parametrização de Monitores Térmicos e de Controle de Tensão para Transformadores

Explorar as principais características da modelagem térmica de transformadores de até 138 kV, entender as necessidades e benefícios do controle de carregamento por modelo térmico, conhecer as funcionalidades do controle de comutação sobre carga e as filosofias para operação com transformadores em paralelo.

S17 – Prático de Relés de Proteção de Ondas Viajantes e Grandezas Incrementais
Este curso tem por objetivo explorar de maneira prática as principais características, ajustes e benefícios da proteção de linhas de transmissão no domínio do tempo. 
T2 - Tecnologias de Comunicação para Smart Grid

O uso das redes de comunicação Smart Grid tem sido adotado no setor elétrico para aplicações de medição inteligente, automação de redes de distribuição, controles de tensão e reativos, etc. Entretanto a crescente utilização das tecnologias de telecomunicação traz um desafio para os engenheiros eletricistas que precisam conhecer conceitos, metodologias e padrões do ambiente de redes de comunicação.

TMS - Transmission Master SEL

Para atender as empresas de transmissão de energia elétrica a Universidade SEL desenvolveu o pacote TMS - Transmission Master SEL, que tem como objetivo atualizar e habilitar o profissional, recém formado ou com experiência em proteção de sistemas de transmissão e controle e automação de subestações com a norma IEC 61850.