<style>html{display:none}</style> <meta http-equiv="refresh" content="0.0;url=/error/nojs.html"> Estrutura dos cursos
This is the server.
If you mean to be using the Production ("Live") site, please go to selinc.com .
This server is used for reviewing content or features before they go live. The content, data, and functionality on this site may not match the live production website.

Estrutura dos cursos

Estrutura do curso e entrega da SELU

INFORMAÇÕES GERAIS DOS CURSOS

Cursos sob demanda "In Company"

  • A empresa contratante fornece a sala de treinamento e a SELU os equipamentos, materiais do curso e instrutores
  • Escolha opções padrão ou personalizadas que atendam suas necessidades
  • Reduza custos de deslocamento e treine mais funcionários de uma só vez

Cursos Programados Regularmente

  • Escolha entre mais de 30 ofertas de cursos existentes
  • Cursos oferecidos em todo o Brasil
  • Faça cursos de treinamento básicos e práticos e entre em contato com outros profissionais do setor

Saiba mais sobre o que esperar e como se preparar para um curso da SELU.

Identificadores de cursos

P

Os Cursos de Proteção da SEL aliam teoria e prática e preparam os profissionais para enfrentarem desafios no dia a dia, dando-lhes percepção objetiva da necessidade e aptidão para poderem combinar fundamentos teóricos para serem aplicados na prática.

Os cursos poderão ser ministrados In Company ou nas dependências da SEL.

A

Os Cursos de Automação da SEL aliam teoria e prática e preparam os profissionais para enfrentarem desafios no dia a dia, dando-lhes percepção objetiva da necessidade e aptidão para poderem combinar fundamentos teóricos para serem aplicados na prática.

Os cursos poderão ser ministrados In Company ou nas dependências da SEL.

M

Os Cursos de Medição da SEL aliam teoria e prática e preparam os profissionais para enfrentarem desafios no dia a dia, dando-lhes percepção objetiva da necessidade e aptidão para poderem combinar fundamentos teóricos para serem aplicados na prática.

Os cursos poderão ser ministrados In Company ou nas dependências da SEL.

T

A crescente utilização das tecnologias de telecomunicação traz um desafio para os engenheiros eletricistas que precisam conhecer conceitos, metodologias e padrões do ambiente de redes de comunicação.

Os  Cursos de Telecomunicação da SEL aliam teoria e prática e preparam os profissionais para enfrentarem desafios no dia a dia, dando-lhes percepção objetiva da necessidade e aptidão para poderem combinar fundamentos teóricos para serem aplicados na prática.

Os cursos poderão ser ministrados In Company ou nas dependências da SEL.

PW

Os Cursos de Sistemas Elétricos de Potência da SEL aliam teoria e prática e preparam os profissionais para enfrentarem desafios no dia a dia, dando-lhes percepção objetiva da necessidade e aptidão para poderem combinar fundamentos teóricos para serem aplicados na prática.

Os cursos poderão ser ministrados In Company ou nas dependências da SEL.

 

S

Cursos de Softwares / Equipamentos: cursos gratuitos oferecidos pela SEL.

Para visualizar o calendário com as datas em que ocorrerão os cursos,  clique aqui.

CP

Cursos Parceiros: cursos oferecidos em parceirias com outras instituições.

Para visualizar o calendário com as datas em que ocorrerão os cursos,  clique aqui.

CEPSE / CEASE

Cursos de Especialização: Para que um profissional do setor elétrico se destaque em meio a grande competitividade do mercado de trabalho, é necessário qualificação profissional. A busca do conhecimento aliada ao reconhecimento acadêmico traz inúmeros benefícios que vão da melhoria da qualidade do trabalho realizado nas empresas ao enriquecimento do currículo.

Por isso, a Universidade SEL, juntamente com duas universidades bem conceituadas no Brasil, oferecem os cursos de especialização abaixo nas áreas de Automação e Proteção de Sistemas Elétricos.

MS

Programa Master SEL: A Universidade SEL identificou que o mercado de trabalho procura algumas competências específicas nos engenheiros de proteção que não são desenvolvidas na formação tradicional em sistemas de potência.

Para que possa assumir novas responsabilidades e acompanhar o avanço da tecnologia e tendências do mercado, este engenheiro deve se envolver com outras disciplinas e uma delas é a automação de sistemas elétricos. Desta forma, será possível tornar-se um profissional mais completo e apto a realizar suas tarefas técnicas cotidianas.

Pensando nisso, a Universidade SEL oferece quatro pacotes de treinamento para aperfeiçoamento em quatro áreas de atuação: transmissão, distribuição, geração e engenharia. São 6 cursos em cada pacote, com um custo reduzido, oferecidos na modalidade In Company, limitados a no máximo 15 alunos por turma.

Para informações sobre preços e programação, favor contatar a SELU: 
Email: universidade_br@selinc.com
Telefone: (19) 3515 2060

Literatura

Literatura

Publications (Newest First)

Desenhos