Saiba como o urubu que pousou em uma linha de energia impediu as provas finais por um dia.
Ascensão nas Parcerias de Financiamento
Localizada há apenas 19 km da cidade de Nova Iorque, a MSU é uma universidade pública de pesquisa que atende a mais de 21.000 estudantes, quase o dobro do número há duas décadas atrás. Na entrada principal da MSU está uma estátua de bronze de 3,6m de altura de um falcão vermelho, o mascote da faculdade. Ruas arborizadas e calçadas passam pelo campus de mais de 1km², lembrada por seus edifícios estilo Neocolonial Hispano-Americana com paredes de estuque brancas e beirais de terra cota sobressalente.Dois desses edifícios que ficam lado a lado da Yogi Berra Drive não demonstram toda a tecnológica dentro deles. A maior das duas estruturas contém a planta combinada de aquecimento, resfriamento e energia (CHCP) que entrou em funcionamento em 2013. Conectado por uma curta passarela está o segundo e menor edifício que abriga a tecnologia da microgrid da MSU, em operação desde 2018.Ambas as instalações foram fundadas através de parceiras público-privadas entre a MSU e a empresa de energia de Nova Jersei, a DCO Energy. Isso tornou possível implementar a planta CHCP e mais tarde a microgrid, disse Connolly.“É uma excelente ferramenta de financiamento para projetos chave com energia, particularmente com instituições de ensino superior enfrentando orçamentos cada vez mais apertados”, disse ele.
Fazendo uma “Verdadeira Microgrid”
A usina CHCP de 5,4 MW da universidade entrega com eficiência o vapor para aquecimento e água fria para condicionadores de ar, ao mesmo tempo que fornece energia elétrica proveniente de turbinas a gás. Ela supri 85% da demanda por de energia elétrica da universidade, enquanto a concessionária local fornece o restante.
Esse tipo de configuração é normal em campus maiores e funciona bem - até algo dar errado e fugir do controle da concessionária. Interrupções causadas por furacões, fortes nevadas, acidentes de carro e até mesmo alguma espécie animal podem ocasionar cortes na energia para a rede central, afetando o fornecimento de energia para o campus.“Com 6.000 estudantes morando no campus, uma grande rede de edifícios e programas de pesquisa a nível de doutorado que exigem espécimes e equipamentos sensíveis à temperatura, nos demanda um fornecimento constante de energia”, disse Connolly.É aí que a microgrid movida a gás natural entra em ação. Essa adição funciona em conjunto com a usina CHCP para fornecer geração de energia adicional e tecnologia de rede inteligente.“Nós desenvolvemos uma verdadeira microgrid, em quase todos os sentidos da palavra”, disse Kyle Gandy, gerente de engenharia elétrica na DCO Energy.No centro dessa verdadeira microgrid está o controlador da SEL. Antes de ser instalada, os engenheiros da SEL conduziram testes rigorosos de hardware no circuito para garantir que ele possuiria uma interface bem sucedida com o modelo de microgrid sob uma variedade de cenários simulados.Passou com mérito.O controlador não responde apenas a distúrbios fora do campus em milissegundos, ele também pode determinar o quanto, quando e onde a microgrid deve fornecer energia ou segurá-la, disse Gandy.“A resiliência tem sido um grande atrativo para as microgrids, é justamente para isso que esta foi desenvolvida”, explicou ele. ‘Se uma falta acontecer na rede principal, a microgrid da MSU irá fazer uma transição sem emendas para o modo isolado e fornecer restauração de carga automática. Não vai falhar. Não vai ficar escuro. Ninguém vai nem se quer perceber que houve um distúrbio.”O sofisticado sistema de controle da microgrid gerencia essa transição de forma suave. Ainda assim seus benefícios não são apenas operacionais - eles também são financeiros, disse ele.
Saiba mais sobre as diversas formas da MSU gerar economias com uma “verdadeira microgrid” no campus, graças ao sistema de controle customizado da SEL.
Um QI Maior
Connolly espera que os benefícios colhidos do projeto da microgrid da MSU servirão como um roteiro para outras universidades.“Elas são candidatas naturais para microgrids,” disse ele. “Seja para garantir a segurança dos estudantes ou proteger caros laboratórios de pesquisa, os campus precisam de eletricidade 24 horas por dia.”Também, porque diversas universidades possuem usinas de cogeração locais, adicionar uma microgrid normalmente faz com que elas funcionem de forma mais eficiente e economizem dinheiro em seu processo. Além disso, as microgrids podem fornecer um fluxo de receitas ao venderem energia para a concessionária local conforme as condições exijam.Ainda se faz necessário um controlador experiente para criar esse tipo de ecossistema de energia. Sem um, uma microgrid seria uma mistura inerte de tecnologias de energia, disse Bharat Tummala, gerente da Engenharia de Serviços da sucursal King of Prussia na Pennsylvania, que supervisionou o projeto do controlador na MSU.Ao invés de produtos prontos para uso feitos por uma única empresa, a maior parte das microgrids é desenvolvida por uma matriz de fornecedores cujos equipamentos variam de geradores, inversores, interruptores e fiações, explicou ele.“Um bom controlador é capaz de fazer a interface entre essas tecnologias e conseguir que elas se interajam de forma suave”, disse ele.A SEL é a escolha certa para conseguir essa coesão, tendo construído controladores customizados para atender às necessidades dos clientes antes do termo microgrid ter se tornado uma palavra da moda na indústria.“A SEL entendeu o valor das microgrids e de seus controladores muito antes do Furacão Sandy”, disse Tummala, adicionando que a empresa desenvolveu sistemas de controle para outras universidades, comunidades, sítios militares e instalações industriais.Além disso, um componente principal de um sistema de controle da SEL é o relé de proteção digital - a tecnologia que o Dr. Edmund O. Schweitzer, III, fundador da SEL, é famoso por inventar em 1982.Anos de experiência e de resolução de problemas, combinado com o uso de produtos da SEL fabricados internamente, “nos permite fornecer um produto feito sob medida que é tanto inteligente quanto poderoso para alcançar os objetivos dos nossos clientes”, disse Tummala.A prova está dentro de um edifício estilo Neocolonial Hispano-Americana na MSU.
Os relés digitais de proteção da SEL permitem que a MSU detecte e responda rapidamente às anomalias elétricas.
Se outro desastre natural ocorrer ou outro urubu causar uma falta na rede da concessionária, o resultado deve ser muito diferente, assegurou Tummala.“Nosso relé de desacoplamento imediatamente perceberá o distúrbio e abrirá os disjuntores que isolam o campus”, explicou ele. “Então, muito rapidamente, o controlador analisará a condição do sistema e emitirá comandos para tornar o sistema estável.”Tudo isso ocorreria em microssegundos.“As luzes nem piscariam”, disse ele.O que quer dizer que, ao contrário da falta em maio de 2016, os estudantes terminariam suas provas finais, voltariam para suas casas e terminariam outro semestre na MSU.
Bharat Tummala, da SEL, explica como diferentes cenários e funções são testados nos sistemas de controle de geração e corte de carga.