Engenharia de Serviços

Treinamento e procedimentos de segurança

A Engenharia de Serviços da SEL aborda todos os projetos com um compromisso constante com a segurança.

Empregamos programas e práticas metódicas e detalhadas para manter as pessoas e os equipamentos seguros. Nossa abordagem inclui treinamento e avaliação abrangente de colaboradores, assim como um processo completo de investigação e geração de relatório de eventos.

Não iniciamos o trabalho de campo sem um planejamento com o passo-a-passo que inclua a análise de um especialista. Para estabelecermos barreiras contra os perigos, integramos ferramentas para melhoria do desempenho humano (HPI) em nosso trabalho diário, incluindo requisitos de verificação por pares, adesão a políticas e comunicação de três vias. Nossos colaboradores abordam seu trabalho com uma atitude questionadora e sentem-se empoderados para interromper o trabalho quando ocorre um evento que pode comprometer a segurança.

Para reforçar os processos de segurança e instruir continuamente os funcionários, comunicamos lições aprendidas e histórias de sucesso para todos os membros de nossa equipe.

Treinamento SQEW

Para trabalhar em campo, o pessoal da Engenharia de Serviços é obrigado a concluir o treinamento denominado Eletricista Qualificado SEL (SQEW – SEL Qualified Electrical Worker). Esse curso de vários dias inclui exercícios do mundo real e abranges tópicos como:

  • Associação Nacional de Proteção contra Incêndios (NFPA) 70E®
  • Riscos de arco elétrico, choque e limites de aproximação
  • Análise de risco
  • Ferramentas e aplicações de HPI
  • Equipamentos de proteção individual, de acordo com a Administração de Segurança e Saúde Ocupacional (OSHA) e NFPA 70E
  • Equipamentos, entradas e protocolos de subestação
  • Passo e potencial de toque
  • Controle de periculosidade de energia (bloqueio/etiquetamento)
  • Condições de trabalho eletricamente seguras
  • Consciência situacional
  • Plano de segurança do projeto
  • DDS – Diálogo Diário de Segurança
  • Permissão para trabalho elétrico energizado
  • Procedimento de parada de trabalhos
  • Outros tópicos de segurança elétrica que atendam ou excedam os requisitos da indústria

As competências dos funcionários são avaliadas através de um teste escrito abrangente e uma avaliação no local de trabalho por um colaborador qualificado.

Qualificação de comissionamento

A Engenharia de Serviços oferece um programa de qualificação de comissionamento em camadas para o pessoal que trabalha no campo. Depois de concluir o treinamento necessário, os colaboradores que buscam qualificação acompanham outros colaboradores qualificados em várias visitas de comissionamento e demonstram sua compreensão do material através de perguntas, exercícios do mundo real e desempenho prático. Um comitê então entrevista os colaboradores para avaliar sua prontidão para a qualificação e fornece uma recomendação final.

Treinamento do manual de segurança de campo SEL

Um treinamento adicional é fornecido a todos os colaboradores da SEL que realizam trabalhos nas instalações do cliente que podem expô-los a condições perigosas. Este treinamento instrui os colaboradores sobre como identificar e evitar perigos e realizar avaliações de risco. Um treinamento adicional é fornecido aos colaboradores com base nos riscos exclusivos que eles podem encontrar em locais específicos de trabalho. Todos os cursos de treinamento e reciclagem são concluídos de acordo com os requisitos da OSHA e NFPA 70E.

Simulador de subestação em Charlotte

Um recurso de treinamento prático que simula uma casa de controle e pátio de uma subestação foi introduzido no escritório da SEL em Charlotte, Carolina do Norte, em agosto de 2021. Através do simulador, os colaboradores da Engenharia de Serviços praticam o trabalho direto com equipamentos de transmissão e distribuição e realizam procedimentos de segurança da mesma forma como fariam nas instalações do cliente. O simulador faz parte do treinamento obrigatório ministrado aos colaboradores da Engenharia de Serviços que trabalham de forma independente em campo.

Investigação e geração de relatório de evento

Para educar os colaboradores de forma proativa e aplicar proteções contra riscos, temos um programa abrangente de investigação e geração de relatório de eventos. A Engenharia de Serviços reúnem informações de colaboradores que encontram riscos ou potenciais riscos em seu trabalho e comunicam amplamente os eventos de detecção/quase acidente e por que eles são cruciais para o desempenho de segurança.

Dúvidas? Fale conosco!

Um representante da SEL entrará em contato com você. Ficaremos felizes em responder a todas as suas dúvidas e te ajudar a encontrar a melhor solução para suas necessidades.