html{display:none} SEL expande ofertas de controles do religador | Schweitzer Engineering Laboratories
Notícias / Notícias Corporativas / SEL expande ofertas de controles do religador

SEL expande ofertas de controles do religador

O recém-lançado SEL-651RA oferece um controle poderoso, flexível e com ótima relação custo/benefício para as aplicações do religador de 14 pinos.

A Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. (SEL) anunciou hoje um novo integrante da sua família de controladores de religador. Projetado para sistemas de automação na distribuição (DA, distribution automation), o novo Controle do Religador SEL-651RA fornece proteção e comunicação avançadas para religadores de 14 pinos, por uma faixa de preço muito econômica.

"Muitas das aplicações em religadores hoje exigem funções de proteção complexas e protocolos de comunicação Ethernet", afirma o gerente de produtos de P&D da SEL Craig Thompson. "O SEL-651RA é uma solução econômica e completa que atende à demanda crescente por recursos abrangentes de proteção e comunicação".

O Controle do Religador SEL-651RA oferece bloqueio por segundo harmônico, taxa de variação de frequência (ROCOF, rate of change of frequency), medições de sincrofasor e detecção opcional de faltas de alta impedância usando a tecnologia patenteada de arc-sense (AST, arc-sense technology) da SEL. Também inclui a geração de relatórios de eventos com 128 amostras por ciclo, permitindo uma análise mais detalhada.

Os clientes podem integrar facilmente o SEL-651RA em redes Ethernet ou serial usando protocolos DNP3 e Modbus padrão ou IEC 61850 opcional. O SEL-651RA vem de fábrica com três portas seriais EIA-232 independentes, uma porta USB e uma porta Ethernet metálica. Ainda há várias opções disponíveis para a porta Ethernet, incluindo fibra simplex, fibra duplex redundante e metálica redundante. Também há uma opção para uma porta EIA-485.

Seis entradas de tensão transformam o SEL-651RA no equipamento ideal para os esquemas de reconfiguração automática de rede. A maior flexibilidade permite que os usuários mudem facilmente a designação da fase para a tensão e as correntes, realizem rolagem de fase e ajustem as polaridades das fases do TC.

As mesmas configurações EZ disponíveis no Controle de Religador SEL-351R estão disponíveis no SEL-651RA. As configurações EZ oferecem uma interface simples que funciona bem para muitas aplicações básicas. Para esquemas mais avançados, os clientes podem acessar facilmente as configurações nos modelos armazenados.

O SEL-651RA vem instalado em gabinete de alumínio pintado e resistente à corrosão, com classificação IP45, tendo como opção entradas de baixa tensão (LEA, Low-Energy Analog). As entradas LEA reduzem os custos e economizam espaço usando sensores integrados no religador, e não TPs externos tradicionais.

Projetado e testado para superar os requisitos especificados no padrão IEC 62271-111/IEEE C37.60, o SEL-651RA é compatível com Cooper NOVA™ (energia auxiliar), CXE, RE, RVE, RXE, VSA, VSO, VWE, VWVE 27, VWVE 38X, WE, WVE 27, WVE 38X e o G&W Viper®-S e Viper-G.

O Controle do Religador SEL-651RA já está disponível por apenas US$ 3.850 (referência à matriz). Para obter mais informações sobre os recursos, benefícios e aplicações, visite https://selinc.com/pt/products/651RA/.

A SEL atende à indústria de energia no mundo através da concepção, fabricação, fornecimento e suporte de produtos e serviços para proteção, monitoramento, controle, automação, comunicações e medição de sistemas de energia. Por mais de 30 anos, a SEL fornece um desempenho líder no setor de produtos e serviços, suporte técnico local, garantia mundial de 10 anos e compromisso de transformar a energia elétrica mais segura, confiável e econômica.