1982–1984
1984 Número de funcionários: 7
Estado da arte nesse setor da indústria de energiaRelés eletromecânicos protegiam sistemas de potência já estabelecidos há muito tempo. Os relés eram compostos por engrenagens, molas e parafusos de ajuste – componentes reativos e visuais tipo “bandeirola” que simplesmente sinalizavam um evento no sistema de potência. A introdução da tecnologia de microprocessadores – computação acessível e de pequena escala – estava se tornando amplamente disponível na década de 80 e foi o início de uma ideia que revolucionaria o setor da energia elétrica.
Tudo começa em um porãoEm 1982, Edmund O. Schweitzer III inventa o primeiro relé de proteção digital baseado em microprocessador, fruto de sua pesquisa como estudante de pós-graduação na Universidade Estadual de Washington. O Dr. Schweitzer funda a Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. (SEL) em seu porão e trabalha com uma pequena equipe para introduzir sua invenção no mercado. O Dr. Schweitzer começa cada dia às 5h30 da manhã, fazendo ligações telefônicas e não passando para outra atividade até ter pelo menos uma conversa com um cliente em potencial.
Lançamento do SEL-21Nosso primeiro produto, o relé SEL-21, é o primeiro relé a utilizar computação e algoritmos baseados em microprocessadores para proporcionar recursos antes indisponíveis em proteção de energia elétrica, incluindo localização de faltas, comunicações remotas, autoteste, segurança integrada e registro de eventos. Ele incluía também uma garantia de três anos.
Primeiro clienteEm 1984, a SEL realiza sua primeira venda quando o Dr. Schweitzer viaja até Fergus Falls, Minnesota, para apresentar o SEL-21 à Otter Tail Power Company. A Otter Tail Power adquire três relés.
De um porão para um prédioAinda em 1984, a SEL se muda do porão da casa dos Schweitzer para seu primeiro prédio na Merman Drive, em Pullman, Washington.
1985–1995
1985 Número de funcionários: 34
1992 Número de funcionários: 100
Inovações na fabricaçãoA SEL investe em uma máquina de solda branda por onda, dando um passo significativo rumo à automação. Esse equipamento melhora a eficiência e aumenta a qualidade em comparação com o método de soldagem manual, que consome mais tempo. A SEL aprimora ainda mais a automação instalando uma máquina de montagem em superfície, que permite o uso de ambos os lados de uma placa de circuito impresso. A tecnologia melhora a produtividade, aumenta a qualidade, reduz custos e possibilita o projeto e a utilização de componentes menores.
Certificação ISO 9001A SEL obtém a certificação ISO 9001 em 1994. A auditoria anual para manter nossa certificação reconhece nosso compromisso contínuo com a qualidade inigualável.
Os funcionários se tornam proprietáriosEm 1994, a SEL implementa o plano de participação acionária dos funcionários (ESOP), proporcionando aos funcionários participação acionária através de ações. O ESOP estimula o envolvimento, a criatividade e a produtividade.
De um edifício para um campusA SEL continua crescendo e, em 1988, transfere suas operações para o edifício de número 2350 na Hopkins Court, em Pullman. No final de 1994, o recém-construído edifício 2390 é agregado aos edifícios 2270N, 2270S e 2350 no campus em expansão da SEL.
1995–2005
2005 Número de funcionários globais: 1.000
Inovações na fabricaçãoO revestimento Conformal Coating impede a entrada de umidade, poeira e outros contaminantes, permitindo que os componentes eletrônicos tenham uma vida útil mais longa em ambientes agressivos.
O SEL-351Em 1997, a SEL combina as funções de vários relés equivalentes da série SEL-200 para construir o Relé Direcional de Sobrecorrente e Religamento SEL-351. O relé SEL-351 se torna referência em preço, qualidade, recursos, inovação, entrega e serviço na América do Norte.
Principais marcosEm 1998, a SEL começa a oferecer serviços de consultoria em engenharia, testes e projetos através da equipe de engenharia de serviços. Em 2001, a SEL estabelece a equipe de Serviços Públicos para realizar pesquisas orientadas por missões e desenvolvimento de soluções para projeto, proteção e controle de sistemas elétricos em parceria com órgãos governamentais e laboratórios nacionais dos EUA. Em 2003, a SEL abre sua fábrica em Monterrey, no México, para fabricar painéis de alta qualidade para a Comisión Federal de Electricidad. Em 2004, a SEL adquire a E. O. Schweitzer Manufacturing em Mundelein, Illinois, que foi fundada pelo pai do Dr. Schweitzer, Edmund O. Schweitzer, Jr.
Do campus para o mundoA SEL se expande em âmbito global para manter-se próxima de seus clientes. Em 1997 – Canadá. Em 1998 – China e Reino Unido. Em 1999 – Austrália. Em 2000 – México, Brasil e África do Sul.
A melhor garantia do setorNo ano 2000, a SEL lança uma garantia mundial de dez anos – a melhor da indústria e sem precedentes. Ao implementar o feedback essencial dos clientes, a SEL aprimora os processos de design e fabricação, o que resulta em fidelização e crescimento dos negócios.
2005–2015
2015 Número de funcionários globais: 5000+
Inovações na fabricaçãoA moldagem de plástico por injeção oferece melhor controle sobre o design e a produção de peças plásticas personalizadas, custos de material reduzidos e maior rapidez na disponibilidade das peças.
Avanços nas comunicaçõesA Rede Ótica de Comunicação Integrada SEL ICON oferece comunicações críticas flexíveis, rápidas e seguras. Equipamentos como o SEL-2240 Axion e os adaptadores seriais SEL BLUETOOTH comunicam-se de forma rápida e confiável, sendo suficientemente flexíveis para atender às diversas aplicações dos clientes.
Principais marcosEm 2009, a SEL se torna 100% de propriedade dos funcionários. Ainda em 2009, a SEL enviou ou instalou mais de 100.000 relés equipados com sincrofasores. Em 2012, a SEL abre uma fábrica em Lewiston, Idaho, EUA. Em 2013 e 2015, a SEL estabeleceu centros de saúde no local em Pullman, Washington, e Lewiston, Idaho, respectivamente.
Liderança inteligenteA Conferência de Sistemas de Potência para Soluções Modernas da SEL (Modern Solutions Power Systems) incentiva profissionais de diversos setores e disciplinas a explorar desafios comuns, aprender com os sucessos e gerar novas ideias para impulsionar a inovação.
Planejar, projetar, construir, manterNo final de 2015, a SEL já opera em mais de 1,4 milhão de pés quadrados de espaço construído, incluindo escritórios, laboratórios de Pesquisa e Desenvolvimento, centros de fabricação e espaços para eventos. A SEL também abriga duas clínicas de saúde e uma creche para ajudar os funcionários a alcançar um equilíbrio saudável entre vida profissional e pessoal.
2015–2025
2025 Número de funcionários globais: 7000+
Inovações no setorA SEL introduz diversas inovações nesta década. O SEL-T400L, relé de Proteção de Linha no Domínio do Tempo, o mais rápido do mundo, oferece esquemas de proteção de linha baseados em ondas viajantes e em grandezas incrementais com velocidade de resposta de até 1 milésimo de segundo. O relé de linha de ultra-alta velocidade SEL-T401L melhora a localização de faltas acertiva para dentro de um único vão de torre, utilizando tecnologia baseada em ondas viajantes. A tecnologia operacional (TO) e as redes definidas por software (SDN) proporcionam acesso, controle e proteção rigorosos à rede. A plataforma de aplicativos SEL Blueframe é uma plataforma de software de TO moderna e segura, com uma interface intuitiva e uma biblioteca crescente de aplicativos.
O Hall da Fama Nacional dos Inventores homenageia o Dr. SchweitzerEm 2019, o Presidente e Diretor de Tecnologia da SEL, Dr. Edmund O. Schweitzer, III, entra para o Hall da Fama Nacional de Inventores pela invenção do relé de proteção digital baseado em microprocessador, que revolucionou o setor de energia elétrica. Ele está na companhia de inovadores como Thomas Edison, Nikola Tesla e Henry Ford.
Principais marcosEm 2020, a SEL inaugura sua quinta fábrica, localizada em West Lafayette, Indiana. A proximidade dessa fábrica com a Universidade de Perdue permite uma colaboração estreita na área de pesquisa entre as duas entidades. Em 2023, a SEL abre uma fábrica de placa de circuito impresso (PCB) em Moscow, Idaho. As placas são componentes vitais dos produtos que a SEL fabrica para proteger, monitorar, controlar e automatizar sistemas de potência. Graças a um método único de reciclagem de água, esta será uma das fábricas de PCB mais sustentáveis do mundo.
Agora e além
Inventando o futuroInventar e projetar novas soluções para as indústrias que atendemos continua sendo uma função essencial da empresa. Continuamos a expandir para mercados não tradicionais, fornecendo produtos, serviços e soluções em diversos setores. Desde sistemas de rádio móvel terrestre (LMR) e centros de atendimento de emergências e segurança pública (public safety answering points - PSAPs) até instalações de processamento agrícola e tratamento de água, fornecemos sistemas de proteção, automação e controle para indústrias em todo o mundo. Continuamos também a investir em nossos funcionários e no ensino de ciências, tecnologia, engenharia e matemática em nossas comunidades.
Conhecimento global em nível localOs produtos da SEL estão presentes em mais de 170 países. Tornamos a energia elétrica mais segura, mais confiável e mais econômica em escala global. Nossa equipe está espalhada por todo o mundo e com conhecimentos abrangentes de sistemas de potência e dos dispositivos SEL que os fazem funcionar.
As patentes continuam abrindo o caminhoO Dr. Schweitzer é reconhecido como um pioneiro na proteção de sistemas de potência digitais e é um inventor prolífico, tendo registrado mais de 200 patentes. A SEL continua criando soluções inovadoras, com seus funcionários conquistando mais de 1200 patentes nas primeiras quatro décadas da empresa. As patentes são importantes para proteger a inovação, incentivar a pesquisa e manter nossa vantagem competitiva e liderança global na indústria de energia elétrica e em outras indústrias. Engenhosidade e criatividade ajudam a impulsionar o futuro da SEL.