Projeto em destaque

SEL ajuda a Duke Energy a obter simplicidade com uma microrrede

Solução

As microrredes têm baixa inércia em comparação com a macrorrede (“macogrid”) maior, o que significa que elas precisam de controladores de microrrede de ação rápida. Algoritmos de controle e resposta à demanda precisam operar com muito mais rapidez para preservar o equilíbrio da energia gerada e carga, manter a estabilidade do sistema e fornecer boa qualidade de energia. Como o Controlador de Automação em Tempo Real (RTAC) da SEL opera com velocidades de subciclo, ele era o controlador de microrrede ideal. Os recursos avançados prontos para uso (“out-of-the-box”) do dispositivo tornaram esta solução ideal para atender ao desejo da Duke de usar equipamentos padrão concessionária. 

Gerenciar o ponto de interconexão entre a microrrede e a rede maior pode representar um grande desafio. É por isso que a Duke Energy optou por integrar o Controle de Religador Avançado SEL-651R. Trabalhar com a SEL permitiu que a Duke implementasse algoritmos de proteção sofisticados, os quais permitem que o sistema adapte e controle os vários casos de uso operacionais da microrrede. 

A colaboração também se estendeu a muitas outras fases e componentes do projeto, incluindo o arranjo em camadas do RTAC como um sistema SCADA e a criação de uma interface homem-máquina (IHM) intuitiva para os operadores.

Resultados

A microrrede da Subestação McAlpine Creek está em serviço desde julho de 2015. Desde então, a microrrede têm propiciado efetuar cortes de energia nos horários de pico (“peak shaving”) e fornecimento de energia resiliente, beneficiando tanto os usuários finais quanto a concessionária de energia. A microrrede tem operado manualmente sob supervisão do operador e também automaticamente durante distúrbios e interrupções de energia. Como a subestação pode ser facilmente ilhada e ressincronizada automaticamente durante eventos climáticos extremos, ela pode ser usada de forma confiável para manter a energia para os serviços de missão crítica do corpo de bombeiros.

A Duke usará as lições aprendidas na implementação da microrrede da Subestação McAlpine Creek para desenvolver um processo de padronização e construção de futuras microrredes. Um componente essencial deste processo é usar equipamentos de controle padrão concessionária que sejam comercialmente disponíveis, o Controle de Religador Avançado SEL-651R e o SEL RTAC.

Fale conosco

Para obter mais informações sobre a solução em destaque desta história ou como a SEL pode projetar soluções para atender às suas necessidades, entre em contato conosco abaixo.