Solution
Les miniréseaux ont une inertie faible, par rapport aux macroréseaux de plus grande taille, ce qui signifie qu'ils ont besoin de contrôleurs de miniréseau très réactifs. Les algorithmes de contrôle et la réponse à la demande doivent fonctionner bien plus rapidement pour préserver l'équilibre de la charge et de la production d'énergie, maintenir la stabilité du système et fournir une énergie de bonne qualité. Le Contrôleur d’automatisation en temps réel (RTAC) de SEL fonctionne à des vitesses inférieures au cycle, il était donc le contrôleur de miniréseau idéal. Les capacités avancées du dispositif, dès son installation, en faisaient la réponse idéale au souhait de Duke d'utiliser des équipements standard compatibles avec ceux du service public. La gestion du point d'interconnexion entre le miniréseau et un plus grand réseau peut être extrêmement délicate. C'est pourquoi Duke Energy a choisi d'intégrer le dispositif de commande avancé de disjoncteur à réenclenchement SEL-651R. La collaboration avec SEL a permis à Duke de mettre en œuvre des algorithmes de protection sophistiqués, permettant au système de s'adapter aux différents cas d'utilisation opérationnelle des miniréseaux et de les contrôler. La collaboration a également couvert de nombreuses autres phases et composantes du projet, dont la structuration en couches du RTAC en tant que système SCADA et la création d'une interface homme machine (IHM) intuitive pour les gestionnaires de réseau.
Résultat
Le miniréseau du poste électrique de McAlpine Creek est en service depuis juillet 2015. Depuis cette date, le miniréseau a assuré un écrêtage de la demande de pointe et a fourni une énergie constante, au bénéfice des utilisateurs finaux comme de l'entreprise de services publics. Il a fonctionné manuellement sous la supervision d'opérateurs ainsi qu'automatiquement au cours des pannes et des perturbations. Le poste électrique pouvant se mettre en régime d’îlotage et se reconnecter de manière transparente pendant les évènements météorologiques extrêmes, on peut compter sur lui pour assurer la fourniture d'énergie aux services essentiels de la caserne de pompiers.Duke se servira de l'expérience acquise pendant la mise en œuvre du miniréseau du poste électrique de McAlpine Creek pour mettre en marche un processus de normalisation et de développement des futurs miniréseaux. L’un des points principaux de cette normalisation est l'utilisation d'équipements de commande standard compatibles avec ceux des de services publics et prêts à l'emploi, du dispositif de commande avancé de disjoncteur à réenclenchement SEL-651R et du RTAC SEL.
“Ce fut une excellente occasion de démontrer ce que nous pouvons de réaliser avec des équipements SEL standard, que détiennent déjà un grand nombre d'entreprises de services publics. Le client avait une idée claire de la manière dont il voulait que son système fonctionne, et les diverses options de programmation disponibles dans le logiciel acSELerator RTAC nous ont permis de matérialiser cette idée. ”
“Le client avait étudié des architectures de commande de miniréseau plutôt complexes, et souhaitait ardemment simplifier ce point. À l'aide de l'IHM simple et intuitive du RTAC et de la souplesse inhérente à SELogic dans le SEL-651R et de ses capacités de synchronisation uniques, nous avons pu les aider à concrétiser cette vision.”