Les systèmes DNA de SEL améliorent l'efficacité opérationnelle des systèmes et réduisent les coûts d'exploitation afin de répondre aux attentes grandissantes des clients pour un service électrique fiable et économique. En tant que chef de file en matière de fourniture de systèmes d'automatisation de distribution modulaires et évolutifs, qui répondent à vos besoins spécifiques, SEL propose des systèmes d'ingénierie complets ou fournit simplement les composants aux entreprises de services publics qui souhaitent développer leurs propres systèmes. Nos systèmes DNA combinent une protection rapide avec un contrôle flexible d’automatisation et des communications pour une solution d’automatisation de la distribution qui rend votre système plus sûr, plus fiable et plus économique.
Plus sûr
Maintenir un fonctionnement sûr du système électrique est la principale priorité de chaque service utilitaire. Tous les systèmes DNA sont construits avec une philosophie de protection comme principale priorité. Celle-ci inclut la préservation de la coordination lors de reconfiguration. Les systèmes DNA utilisent également de nouvelles méthodes, telles que la technologie de détection d'arc électrique (Arc Sense, AST), ce qui permet la détection plus de défauts que jamais auparavant. Les relais des postes électriques équipés d’AST ainsi que les les contrôles de disjoncteur réenclencheur peuvent détecter des défauts avec impédance élevée qui ne sont pas détectables avec une protection de distribution conventionnelle, ce qui réduit le risque d’électrocution ou d’incendie dû à des conducteurs tombés au sol.
Plus fiable
Garder les lumières allumées et avoir un niveau de fiabilité élevée n’est pas seulement un désir, mais une nécessité pour de nombreux clients des services utilitaires. Les systèmes DNA incluent des programmes de reconfiguration automatisés et fournissent un niveau optimal de fiabilité en sectionnant les plus petites portions du système lorsqu’un défaut se produit, tout en maintenant le service ailleurs. La reconfiguration automatique du réseau permet au réseau de distribution de « se guérir seul » en maintenant les lumières allumées pour la plupart des clients et en réacheminant l’électricité automatiquement autour de la ou des zones en défaut. De plus, la technologie de localisation des défauts guide rapidement les équipes à l'endroit du défaut. Les réparations peuvent donc être effectuées et le service rétabli plus rapidement.
Plus économique
Améliorer le fonctionnement efficace du réseau de distribution est l’un des moyens les plus rentables afin de répondre aux exigences en constante évolution sur le réseau. La charge sur le réseau de distribution ne cesse de varier et les contraintes que cela impose au système sont susceptibles de s’intensifier avec des charges et des sources nouvelles, telles que des véhicules électriques rechargeables (PEV – plug-in electric vehicle) et une production distribuée (DG – distributed generation). Le régulateur Volt/VAR est l’un des moyens les plus rentables pour améliorer l’efficacité de la distribution et réduire les pertes du système. Les systèmes DNA de SEL peuvent inclure les contrôles du condensateur et du régulateur de tension afin d'aplanir le profil de tension le long des lignes de distribution. Ceci améliore le facteur de puissance et réduit les pertes du système, ce qui optimise l’expérience client et réduit les coûts d’énergie.
Les systèmes DNA offrent une série complète de possibilités qui améliore la fiabilité, augmente l’efficacité opérationnelle du système et réduit les coûts d’exploitation. Les systèmes peuvent inclure un large éventail de fonctionnalités ou un sous-ensemble qui traitent de vos besoins spécifiques. L’approche modulaire évolutive permet d’ajouter au fur et à mesure des nouvelles capacités qui augmentent avec vos besoins d’automatisation de la distribution. Un contrôleur d'automatisation de la distribution (DAC – distribution automation controller) offre une intelligence et un contrôle centralisés ou distribués. Les systèmes à plus grande échelle utilisent un ou plusieurs DAC et échangent des informations pour le contrôle optimal du système.
Outre la garantie d’une protection remarquable pour votre réseau de distribution et vos équipements, les systèmes DNA utilisent les relais SEL comme l’un de leurs éléments fondamentaux de base. Cela permet d’ajouter les systèmes DNA de manière économique aux systèmes existants de protection de distribution. Des relais couramment utilisés dans les systèmes DNA incluent le système de protection SEL-351; la protection, l'automatisation et le contrôle du système avec le SEL-451 en baie; le relais de protection pour artère de distribution, le SEL-751; ainsi que le relais de génération éolienne, le SEL-700GW.
Les systèmes DNA peuvent utiliser des fonctions de programmation et de logique dans des disjoncteurs réenclencheurs ou des relais individuels. Peuvent aussi utiliser la programmation complète mise en place dans les contrôleurs d'automatisation distribués ou centralisés avec surveillance en temps réel, des interfaces graphiques homme-machine (IHM), la collection centralisée d'événements, etc. Un système fiable et puissant d'automatisation pour la distribution est garanti grâce à l'utilisation de contrôleurs, renforcés, d'automatisation en temps réel (RTAC – Real-Time Automation Controller), comme le contrôleur d’automatisation en temps réel SEL-3530 RTAC ou des ordinateurs, conçus pour les postes électriques, comme l’ordinateur SEL-3355.
Les SEL-FT50 et SEL-FR12 vous permettent de transmettre des informations par le biais du relais ou du réenclencheur à votre système DNA afin d'améliorer la localisation des défauts, de même qu'avoir une meilleure connaissance de la situation. Le système, lors d'un défaut, transmets rapidement des signaux afin d'accélérer le déclenchement, de restaurer rapidement le service tout en améliorant la sécurité.
SEL propose un grand nombre de contrôles de réenclenchement qui fonctionnent avec la plupart des systèmes populaires de disjoncteur réenclencheur. Que vous utilisiez les contrôles de réenclenchement SEL-651R ou SEL-651RA, ou notre contrôle de réenclenchement monophasé SEL-351RS, un système DNA de SEL effectuera le sectionnement et la reconfiguration de votre système de manière fiable.
Outre l’utilisation de relais pour artère de distribution et le contrôle de réenclenchement, les systèmes DNA peuvent comprendre un contrôle et une surveillance des batteries de condensateurs à l’aide des systèmes de surveillance et de contrôle avancés comme le SEL-734B, les contrôles du régulateur de tension tel le SEL-2431. Ou encore le SEL-2411 comme contrôleur programmable pour les interrupteurs motorisés. Inclure ces dispositifs fournit un système plus performant.
Les systèmes DNA de SEL pratiques des mesures de cybersécurité pragmatiques et efficaces garantissant un accès aux ingénieurs autorisés des services utilitaires tout en empêchant tout accès non autorisé. Ils sont intégrés dans un système système, à plus grande échelle, conforme au NERC CIP.
La cybersécurité ne peut être menée à bien par un seul individu, produit ou technologie. Une protection réelle à l’échelle d'un système commence par le fait de comprendre qu’un travail d’équipe est nécessaire pour réussir. SEL estime que l’association de protections de sécurité à plusieurs niveaux, et des efforts des ingénieurs en protection, du personnel de la technologie de l'information (IT) et des ingénieurs spécialisés en conformité permet d'en arriver à une solution conforme et sécuritaire. Les ingénieurs de puissance exigent des systèmes et des services les plus fiables possibles pour leurs réglages de contrôle et de protection. Les réglages ne doivent pas être perturbés, les câbles ne doivent pas être interchangés et une latence significative ne doit pas être tolérée. Les ingénieurs doivent avoir un accès total aux contrôles de leurs équipement 24 heures sur 24, 365 jours par an. La mise en place de la cybersécurité de SEL dans les solutions DNA protège ces actifs, satisfait les besoins informatiques et contribue à la conformité NERC CIP tout en permettant aux ingénieurs de travailler de manière efficace.