Point fort du projet

SEL accompagne NamPower dans le 21e siècle

Solution

Pour répondre à ses besoins, NamPower, aidée par l'entreprise de conseil en électricité CONCO Energy Solutions, a mis en œuvre une solution de poste électrique automatisé SEL. Cette solution de pointe intégrait une protection, une automatisation et un contrôle énergétiques avancés, l'ensemble étant basé sur des communications Ethernet utilisant le protocole CEI 61850. Un élément déterminant du plan de communications CEI 61850 de SEL était la souplesse de modélisation des données, ayant permis une conception système robuste, qui s'est déroulée de manière fluide du concept à la mise en œuvre. Ceci a permis de simplifier les tests et de gagner du temps sur les étapes de mise en œuvre, de test et de documentation, tous ces points ayant impacté positivement le coût global du projet. Pour plus de détails techniques, veuillez vous référer au document technique CEI 61850—Bien plus que GOOSE : Une étude de cas de modernisation de postes électriques en Namibie

Résultats

En choisissant SEL, NamPower a pu mettre en œuvre une solution de poste électrique totalement conforme à la norme CEI 61850, offrant la souplesse nécessaire pour de pouvoir soutenir sa croissance future. L’un des avantages principaux du nouveau poste électrique de NamPower est la granularité des informations recueillies par les relais SEL et utilisée pour alerter le système de contrôle SCADA de NamPower de manière proactive, avant que les problèmes ne surviennent. Un second avantage fut la réduction du câblage, permise par la migration des connexions câblées point à point vers le nouveau système de communications utilisant Ethernet et CEI 61850. NamPower continue à améliorer son réseau de transmission grâce aux technologies SEL les plus récentes, dont le logiciel SEL synchroWAVe Central. Ce logiciel de visualisation offre à NamPower une bien meilleure perception de la situation, en traduisant les données en temps réel en informations visuelles, lui permettant de prendre de meilleures décisions, qui améliorent la sécurité et la fiabilité de son réseau électrique.

Contactez-nous

Pour plus d'informations sur la solution présentée dans ce témoignage ou sur la façon dont SEL peut concevoir des solutions pour répondre à vos besoins, contactez-nous ci-dessous.