Le déclenchement en quelques millisecondes accélère la remise en service et améliore la sécurité des lignes de distribution.
PULLMAN, Washington — Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. (SEL) présente le premier système de transmission et de réception lors de défaut qui envoie les signaux du défaut aux relais et aux contrôles de disjoncteur réenclencheur en moins de 6 millisecondes.
Le système, composé de l'émetteur SEL-FT50 et du récepteur SEL-FR12, offre une approche unique et novatrice pour la protection des systèmes de distribution. Avoir des informations sur l’état de chaque artère permet à l'utilisateur d'éliminer les temps de coordination inutiles et éliminer rapidement les défauts en toute sécurité, tout en réduisant le nombre d'utilisateurs affectés et les dommages aux équipements.
« Grâce à ce système de transmission et de réception lors de défaut, la durée des défauts ne se compte plus en secondes, mais en millisecondes ! », a déclaré le Président de SEL, Dr Edmund O. Schweitzer, III. « Nous pouvons éliminer les défauts plus rapidement que n'importe qui d'autre. C'est une avancée majeure pour l'amélioration de la sécurité, de la qualité énergétique et de la fiabilité des systèmes. »
L'émetteur SEL-FT50 peut être installé sur les circuits secondaires, les artères et la ligne principale pour transmettre les états des défauts via une liaison radio 860 ou 900 MHz (en fonction de la région), vers un ou plusieurs récepteurs de défaut SEL-FR12. Le système, qui peut comporter jusqu'à 12 émetteurs de défaut SEL FT50 alimentés par le secteur et 1 récepteur de défaut SEL-FR12, communique les données de défaut sans fil jusqu'à une distance de 3,5 km grâce à la technologie de communications Mirrored Bits.
Le SEL-FT50 est robuste et fonctionne sans batterie, ce qui permet de nombreuses années de fonctionnement sans aucune maintenance. Sa conception compacte et légère facilite son installation. En outre, ce système ne nécessite que peu de réglages et peut être configuré sans l'aide d'un ordinateur.
Lorsqu'il est associé au contrôle de réenclenchement avancé SEL-651R, ou à un autre relais de protection de distribution SEL, sa vitesse de détection et de communication à la milliseconde permet le déclenchement le plus rapide qui soit en cas de défaut, ainsi que de pouvoir choisir quand activer le réenclenchement, afin que le système puisse facilement s'adapter à des conditions changeantes. Ceci améliore la sécurité et réduit l'usure des équipements, tout en améliorant la fiabilité du système.
Pour en apprendre davantage, rendez-vous sur : www.selinc.com/fr/products/FT50/.
Au service du secteur international de l'énergie, SEL conçoit, produit, fournit et assure le soutien d'une gamme complète de produits et de services pour la protection, la surveillance, le contrôle, l'automatisation, la communication et la mesure des systèmes électriques. Depuis plus de 30 ans, SEL offre des produits et des services parmi les meilleurs du secteur, de soutien technique local, une garantie mondiale de 10 ans et un engagement à rendre l'énergie électrique plus sûre, plus fiable et plus économique.