html{display:none} SEL réalise sur site un essai, couronné de succès, pour le premier réseau de poste électrique défini par logiciel | Schweitzer Engineering Laboratories
Salle d'actualité / Nouvelles techniques / SEL réalise sur site un essai, couronné de succès, pour le premier réseau de poste électrique défini par logiciel

SEL réalise sur site un essai, couronné de succès, pour le premier réseau de poste électrique défini par logiciel

PULLMAN, Washington : Schweitzer Engineering Laboratories a réalisé avec succès l'essai sur site de sa nouvelle technologie de réseautage défini par logiciel (SDN) dans le Centre d’applications technologiques (Technology Applications Center, TAC) d’Ameren Illinois, à Champaign dans l’Illinois, en utilisant leur banc d’essai pour réseau intelligent.

La technologie SDN est en train de devenir la solution de qualité supérieure pour satisfaire les besoins en matière de réseaux à technologie opérationnelle (OT) ainsi que la technologie d’information dynamique (IT). Grâce à la norme OpenFlow, SEL utilise SDN pour améliorer la performance, la configuration et la gestion proactive des réseaux à technologie opérationnelle et à technologie d’information dynamique. En proposant une ingénierie de trafic centralisée, le commutateur réseau défini par logiciel SEL-2740S et le contrôleur du flux de réseau défini par logiciel SEL-5056 permet aux ingénieurs réseau IT et OT de contrôler le flux de communications au niveau des chemins et des paquets.

Avec un temps de récupération inférieur à 100 µs, un système de sécurité « refus par défaut », une plage de fonctionnement comprise entre -40 ° et +85 °C, et des conceptions optimisées pour l’OT, les SEL-2740S et SEL-5056 offrent des capacités uniques qui changeront la façon dont Ethernet est utilisé pour des applications critiques. 

Les ingénieurs d’Ameren, de Pacific Northwest National Laboratory (PNNL), de l’Université de l’Illinois et de SEL se sont rencontrés sur le site d'Ameren, à la fin février, pour réaliser des essais de validation sur le SEL-2740S et le SEL-5056. Les essais de validation se sont concentrés sur trois principaux domaines : la cybersécurité, l'essai de performance et l’intégration opérationnelle. 

Les résultats de l'essai de performance ont dépassé les attentes. Avec un temps de récupération inférieur à 100 µs, les applications n’ont pas remarqué de défaillances de liens. Pendant la collecte du rapport d’évènement, aucun paquet n’a été perdu même lors du bris du lien de communication.  

« Nous avons réalisé avec succès toutes les étapes pour notre protocole d'essai, et tout s’est déroulé sans le moindre problème, ce qui fait qu’au final nous avons pu finir plus tôt », explique Rhett Smith, chef de produit principal chez SEL. « Mesurer la montée en puissance des performances par rapport à la technologie Ethernet traditionnelle est extraordinaire, et les attributs dans le domaine de la cybersécurité des flux de communication de la liste blanche ont réellement emballé les ingénieurs réseau d’Ameren sur les possibilités actuelles ».

SDN permet un entretien réseau qui n’affecte pas les services, une visualisation centralisée et le contrôle des modifications que la technologie Ethernet actuelle ne peut pas fournir. Au cours du test, d’autres attributs, qui sont inexistants avec un réseautage traditionnel, ont été découverts. Cela inclut la capacité à utiliser la mise en miroir des ports pour un flux unique, plutôt que l’intégralité de la charge utile d’un port, ainsi que la capacité à envoyer des paquets de données vers un système de détection des intrusions (IDS) pour une inspection en profondeur des paquets s’ils ne sont pas conformes aux règles de la liste blanche.  

SDN est intrinsèquement plus sûr que l’Ethernet traditionnel, car son architecture de type refus par défaut utilise la gestion de flux de la liste blanche. Pendant les tests, les ingénieurs se sont particulièrement penchés sur les aspects « cybersécurité » des SEL-2740S et SEL-5056. Les exercices de modélisation des menaces ont démontré que les aspects principaux de gestion et les communications sécurisées étaient intacts et bien conçus.

Le SEL-2740S est le premier commutateur basé sur un réseau défini par logiciel qui améliore les performances Ethernet pour des applications critiques. La sortie des SEL-2740S et SEL-5056 est prévue pour la fin de cette année. Pour plus d'informations sur les avantages de SDN pour les applications de poste électrique ou pour évaluer un système, visitez le site https://selinc.com/p238.

Au service du secteur international de l'énergie, SEL conçoit, produit, fournit et assure le support d'une gamme complète de produits et de services pour la protection, la surveillance, le contrôle, l'automatisation, la communication et la mesure des systèmes électriques. Depuis plus de 30 ans, SEL offre des produits et des services parmi les meilleurs du secteur, un support technique local, une garantie mondiale de 10 ans et un engagement à rendre l'énergie électrique plus sûre, plus fiable et plus économique.