Société

Vérification des téléchargements de logiciel SEL

Windows/Linux Software

Un logiciel signé numériquement par selinc.com vous permet d'être sûr qu'il est authentique (produit par SEL) et qu'il n'a pas été modifié ou altéré. Les utilisateurs de Microsoft Windows peuvent rechercher et vérifier les signatures numériques de logiciel à l'aide de l'Explorateur Windows. Voici comment procéder :
  1. Ouvrez Windows Explorer, et naviguez jusqu'au dossier contenant le fichier du logiciel à vérifier.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier, puis sélectionnez Propriétés dans le menu qui s'affiche.
  3. Sélectionnez l'onglet Signatures numériques. Si vous ne voyez pas d'onglet Signatures numériques, contactez le service clientèle de SELpour obtenir les informations nécessaires pour vérifier l'intégrité et l'authenticité du téléchargement.
4. Cliquez sur le nom du signataire dans la liste des signatures.
5. Cliquez sur le bouton Détails.6. Vérifiez que le nom dans la boîte Informations du signataire est Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. et que le message Détails de la signature numérique indique « Cette signature numérique est OK. »