html{display:none} Automatización de red de distribución | Schweitzer Engineering Laboratories

Automatización de red de distribución

Los sistemas DNA de SEL aumentan la eficiencia operativa de los sistemas y reducen los costos operativos para satisfacer las expectativas crecientes de los clientes sobre un servicio eléctrico confiable y asequible. Al ser un líder en el suministro de sistemas de automatización para distribución modulares y escalables que satisfacen sus requerimientos específicas, SEL ofrece sistemas diseñados por completo y proporciona componentes individuales para empresas suministradoras de energía que desean construir sus propios sistemas. Nuestros sistemas DNA combinan la protección rápida con comunicaciones y control de automatización flexibles para obtener una solución de automatización de distribución que haga a su sistema más seguro, más confiable y más económico.

Solicitar un seguimiento

*Este campo es obligatorio.


Más seguro
Mantener la operación segura del sistema de potencia es una cuestión prioritaria para toda empresa suministradora de potencia eléctrica. Todos los sistemas DNA están construidos con la filosofía de que la protección es la prioridad fundamental e incluye la preservación de la coordinación con reconfiguración. Los sistemas DNA también emplean nuevos métodos, como la tecnología Arc Sense (AST), que permiten detectar más fallas que nunca antes. Los relés de subestación y los controles de restaurador equipados con AST pueden detectar fallas de alta impedancia que no pueden ser detectadas con protección de distribución convencional, lo cual reduce el riesgo de electrocución o incendios provocados por conductores caídos.

Más confiable
Mantener las luces encendidas y contar con un nivel alto de confiabilidad no es sólo un deseo sino una necesidad para muchos clientes de las empresas suministradoras de energía. Los sistemas DNA incluyen esquemas de reconfiguración automatizada y proporcionan el nivel más alto de confiabilidad mediante el seccionamiento de la porción más pequeña del sistema cuando ocurre una falla y el mantenimiento del servicio en el resto. La Reconfiguración Automática de la Red permite que el sistema de distribución se «auto-recupere», lo cual mantiene las luces encendidas para la mayoría de los consumidores y el redireccionamiento automático de la energía alrededor de una o más áreas con fallas. Además, la tecnología de localización de fallas guía con rapidez al personal hacia el punto de falla, para que sea posible su reparación y que el servicio se restablezca con mayor rapidez.

Más económico
Mejorar la eficiente operación de un sistema de distribución es una de las maneras más rentables de satisfacer las demandas en constante cambio de la red. La cantidad de carga en el sistema de distribución cambia de manera constante, y el esfuerzo que esto genera en el sistema es probable que se intensifique con nuevas cargas y fuentes, como los vehículos eléctricos enchufables (PEVs) y la generación distribuida (DG). El control Volt/VAR es uno de los medios más rentables para mejorar la eficiencia de la distribución y reducir las pérdidas del sistema. Los sistemas DNA de SEL pueden incluir controles de capacitor y regulador de voltaje para aplanar el perfil del voltaje a lo largo de los alimentadores. Esto mejora el factor de potencia y reduce las pérdidas del sistema, con lo cual se mejora la experiencia del cliente y se reducen los costos de energía.

Capacidades DNA

Los sistemas DNA ofrecen un conjunto completo de capacidades que mejoran la confiabilidad, incrementan la eficiencia operativa del sistema y reducen los costos de operación. Los sistemas pueden incluir un amplio conjunto de funcionalidades o un subconjunto que responde a sus necesidades específicas. El enfoque escalable y modular permite la adición de capacidades nuevas con el paso del tiempo, que crecen de acuerdo con sus necesidades de automatización de la distribución. Un controlador de automatización de distribución (DAC) proporciona inteligencia y control centralizados o distribuidos. Los sistemas más grandes utilizan uno o más DACs e intercambian información para lograr un óptimo control del sistema.

Componentes del sistema

351

Comience con los mejores relés de protección

Además de proporcionar una protección sobresaliente para sus sistemas y equipos de distribución, los sistemas DNA utilizan los relés de SEL como uno de sus pilares fundamentales. Esto permite agregar de manera económica los sistemas DNA a los sistemas de protección de distribución existentes. Los relés comunes que se utilizan en los sistemas DNA incluyen el Sistema de protección SEL-351; Sistema de protección, automatización y control de bahía SEL-451; Relé de protección de alimentador SEL-751; y Relé de generador eólico SEL-700GW.

3530

Utilice poderosos controladores de automatización

Los sistemas DNA pueden usar programación y lógica en restauradores o relés individuales, o pueden usar programación integral implementada en controladores de automatización distribuidos o centralizados con supervisión en tiempo real, interfaces gráficas hombre-máquina (IHM), recolección centralizada de eventos, etc. El uso de robustos controladores de automatización en tiempo real (RTAC), como el SEL-3555 RTAC o computadoras de subestación, como la Computadora SEL-3355, proporciona un sistema de automatización de distribución poderoso y confiable.

FR12-FT50

Integre el sistema de transmisor y receptor de fallas SEL-FT50 y SEL-FR12

Use el SEL-FT50 y el SEL-FR12 para enviar información a través del relé o el control de restaurador hacia su sistema de automatización de red de distribución (DNA) para mejorar la localización de fallas y el conocimiento situacional. El sistema envía rápidamente señales de fallas para acelerar el disparo, apresurar la restauración e incrementar la seguridad.

651R

Agregue controles de restaurador

SEL ofrece una variedad de controles de restaurador que funcionan con la mayoría de los sistemas populares de restaurador. Ya sea que use el Control de restaurador avanzados SEL-651R o el Control de restaurador SEL-651RA, o el Control de restaurador monofásico SEL-351RS, un sistema DNA de SEL seccionará y reconfigurará al sistema de manera confiable.

734B

Controle los bancos de capacitores, reguladores de voltaje, y más

Además de usar relés de alimentador y controles de restaurador, los sistemas DNA pueden incorporar el control y la supervisión del banco de capacitores usando los Sistemas avanzados de supervisión y control SEL-734B, Controles de regulador de voltaje SEL-2431, y los Controladores de automatización programable SEL-2411 para el control de cuchillas seccionadoras motorizadas. Incluir estos dispositivos le permite contar con un sistema más capaz.

3620

Mejore la seguridad cibernética

Los sistemas DNA de SEL implementan medidas pragmáticas y efectivas de seguridad cibernética que aseguran el acceso de ingenieros de empresa suministradora de energía autorizados, al tiempo que impiden el acceso no autorizado y que se adaptan a un sistema mayor que cumpla con NERC CIP.

La seguridad cibernética no se puede lograr por una sola persona, producto o tecnología. La protección real de todo un sistema comienza con la comprensión de que es necesario el trabajo en equipo para alcanzar el éxito. En SEL creemos que la combinación de protecciones de la seguridad por niveles con los esfuerzos de los ingenieros de protección, del personal de tecnologías de la información (TI) y de los ingenieros de cumplimiento conducirá a una solución segura y adecuada. Los ingenieros eléctricos exigen los sistemas y servicios más confiables para sus ajustes de control y protección. Los ajustes no pueden alterarse, los cables no pueden cambiarse y la latencia significativa no puede ser tolerada. Los ingenieros deben tener acceso total para controlar su equipo, 24 horas al día y los 365 días del año. La integración de la seguridad cibernética SEL en nuestras soluciones DNA protege estos activos, cumple con las necesidades de TI y asiste con la conformidad a NERC CIP al tiempo que permite que los ingenieros eléctricos cumplan con su trabajo de manera eficiente.

Literatura

Los documentos más nuevos se muestran primero.

Diagramas