Aspecto destacado del proyecto

El buque de perforación resuelve el desafío energético y genera grandes ahorros

Solución

Trabajando conjuntamente con el consultor de Jasper y un integrador de sistema local, SEL designó e implementó una solución de comunicaciones y automatización que brinda al sistema DP del barco información crítica sobre la planta energética en tiempo real, lo que permite a la tripulación del Jasper tomar las decisiones correctas en relación con la cantidad de energía que requieren para poner en servicio los propulsores en distintas condiciones.

Resultados

Con la solución de SEL, el Jasper Explorer ahora puede operar a su máxima capacidad, lo que aumenta la productividad y ahorra combustible y costos de mantenimiento. El Jasper Explorer pudo aumentar su potencia de salida en un 40 % y se evitaron los gastos de un reacondicionamiento mayor. El costo de las mejoras del sistema se recuperó en menos de un día de operaciones.
« Todas las secciones del equipo de perforación dependen de la energía. Si tenemos un apagón y comenzamos a quedarnos a la deriva, se alcanza un ángulo donde te debes desconectar. Si no lo haces, se genera un costo mayor, ....las cosas empiezan a complicarse. La energía es muy, muy, muy importante. »
GregSupervisor de perforación, Jasper Offshore

Contáctenos

Para obtener más información sobre la solución mencionada en esta historia o sobre cómo SEL puede diseñar soluciones a la medida de sus necesidades, contáctenos a continuación.