Servicios de ingeniería
Capacitación y procedimientos de seguridad
Los Servicios de Ingeniería SEL abordan cada proyecto con un sólido compromiso con la seguridad.
Usamos prácticas y programas metódicos y orientados al detalle para mantener la seguridad de las personas y los equipos. Nuestro enfoque incluye la capacitación y evaluación integral del empleado, como así también un reporte de eventos y proceso de investigación exhaustivos.
No iniciamos el trabajo de campo sin tener un plan paso a paso cuya supervisión está a cargo de un experto. Para instalar las barreras contra los peligros, integramos herramientas de mejora del desempeño humano (HPI) en nuestro trabajo diario, que incluyen requisitos comprobados por pares, cumplimiento de políticas y comunicación de tres maneras distintas. Nuestros empleados abordan su trabajo con una actitud de cuestionamiento y sienten que tienen la autonomía para detener el trabajo en el caso de un evento que puede comprometer la seguridad.
Con el propósito de afianzar los procesos de seguridad y educar de forma continua a los empleados, compartimos todo lo que aprendimos y las historias de éxito con los Servicios de Ingeniería.
Capacitación de SQEW
Para trabajar en el campo, el personal de los Servicios de Ingeniería debe completar la capacitación de trabajadores eléctricos calificados de SEL (SQEW). Este curso de varios días de duración incluye ejercicios del mundo real y también abarca los siguientes temas:
- Norma 70E® de la National Fire Protection Association (NFPA)
- Riesgos de descarga y arco eléctrico y límites de acercamiento
- Evaluación de riesgos
- Herramientas y aplicaciones HPI
- Equipo de protección personal, conforme a la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) y la norma 70E de la NFPA
- Equipos, entradas y protocolos de subestaciones
- Potencial de paso y de contacto
- Control de energía peligrosa (bloqueo/etiquetado)
- Condiciones de trabajo seguro en materia de electricidad
- Conciencia situacional
- Plan de seguridad de proyectos
- Reunión de trabajo diaria
- Permiso de trabajo eléctrico energizado
- Procedimiento para detener el trabajo
- Otros temas sobre la seguridad eléctrica que cumplen o superan los requisitos de la industria
La competencia de los empleados se evalúa con una prueba escrita y una evaluación mientras se realiza el trabajo a cargo de un trabajador calificado.
Calificación para la puesta en marcha
Los Servicios de Ingeniería imparten al personal de campo un programa en niveles de calificación para la puesta en marcha. Después de completar la capacitación necesaria, los empleados interesados en la calificación acompañan a los empleados calificados en varias jornadas de puesta en marcha y demuestran sus conocimientos mediante preguntas, ejercicios del mundo real y ejercicios prácticos. Un comité después entrevista a los empleados para evaluar si están listos para obtener la calificación y realiza una recomendación final.
Capacitación sobre el manual de seguridad de campo de SEL
Los empleados de SEL que realizan su trabajo en sitios de clientes y que pueden estar expuestos a condiciones peligrosas reciben capacitación adicional. Esta capacitación enseña a los empleados a identificar y evitar los riegos y a realizar una evaluación de riesgos. Los empleados reciben la capacitación adicional en función de los diferentes riesgos con los que pueden encontrarse en un sitio de trabajo específico. Todos los cursos de capacitación y actualización se completan de acuerdo con los requisitos de la OSHA y la norma 70E de la NFPA.
Simulador de la subestación de Charlotte
Se introdujo un recurso de capacitación práctica que simula el patio y la caseta de control de una subestación en la oficina de SEL en Charlotte, Carolina del Norte, en agosto de 2021. Con el simulador, los empleados de los Servicios de Ingeniería practican el trabajo directamente con el equipo de transmisión y distribución y la realización de procedimientos de seguridad como lo harían en los sitios de los clientes. El simulador forma parte de la capacitación obligatoria que se brinda a los empleados de los Servicios de Ingeniería que trabajan de forma independiente en el campo.
Reporte de eventos e investigación
A fin de enseñar a los empleados de manera proactiva y hacer uso de las protecciones contra los peligros, usamos un programa integral de reporte de eventos e investigación. Los Servicios de Ingeniería recopilan información de los empleados que se enfrentan a peligros o peligros potenciales en su trabajo y comunican ampliamente los eventos de prevención/cuasi accidentes y el motivo por el que son fundamentales para el desempeño de la seguridad.