Schweitzer Engineering Laboratories

Newsroom

1 abr 2025

SEL desarrolla una solución de radio móvil terrestre que protege a los socorristas

PULLMAN, Washington—SEL anuncia el lanzamiento de una solución diseñada para mejorar las comunicaciones por radio móvil terrestre (LMR) y del 911. Esta solución proporciona comunicaciones confiables, seguras y administrables para los equipos de respuesta a emergencias, las agencias de seguridad pública y las empresas suministradoras de energía críticas. SEL desarrolló su solución de LMR en colaboración con el Departamento de Gestión de Emergencias del Condado de Whitman (WCEM). El WCEM se encuentra en Pullman, Washington, junto al campus de SEL. La colaboración comenzó cuando SEL se enteró de los problemas que tenía el WCEM con la confiabilidad de su sistema de radio. La capacidad de utilizar LMR para pedir ayuda es una cuestión de seguridad vital para el personal de emergencias, y hasta ahora la falta de confiabilidad de los dispositivos heredados ha supuesto un desafío para el sector. “A fin de cuentas, necesitábamos tres cosas fundamentales para nuestra infraestructura”, dijo el entonces director de comunicaciones de emergencia del WCEM, Steve Krigbaum. “Necesitábamos una seguridad de red confiable. Necesitábamos conocer la salud y el estado de los radios que hay en funcionamiento y necesitábamos temporización precisa. Y SEL era capaz de proporcionarlo”. La solución de LMR aborda cada necesidad mediante los siguientes dispositivos de red, monitoreo, control y temporización: 
  • Un switch de redes definidas por software para mejorar la seguridad cibernética, ya que permite a los ingenieros definir lo que puede y no puede ocurrir en una red. 
  • Una plataforma de multiplexación para proporcionar servicios de transporte de voz y redes de área amplia. 
  • Un controlador de automatización en tiempo real (RTAC) para permitir a los ingenieros de radio supervisar y operar el sistema de LMR a distancia. 
  • Un reloj satelital para sincronizar con precisión las transmisiones simultáneas y preservar la claridad de las llamadas de radio. 
El condado de Whitman está situado en el este de Washington, donde las temperaturas extremas en invierno y verano hacen que fallen con frecuencia los relojes heredados de los que dependía el WCEM. La primera prueba de la solución tuvo lugar cuando SEL instaló un prototipo en Pullman en el verano de 2024. Los sistemas de LMR pueden incluir varios relojes para redundancia, cambiando automáticamente entre los relojes que proporcionen la mayor precisión. Cuando se le dio a elegir entre la solución de LMR de SEL y el hardware heredado, el sistema del WCEM eligió la solución de SEL. “La calidad de audio ha mejorado mucho”, afirma Krigbaum. “Y creo que eso dice mucho cuando un prototipo puede superar lo que había sido el estándar”. Para obtener más información sobre el proyecto, visite selinc.com/wcem.
Volver a Noticias 
Artículos destacados

Noticias técnicas

Presentamos el localizador de fallas por onda viajera dual y registrador de MHz de 12 canales SEL-TWFL

Noticias técnicas

Presentamos el relé diferencial de corriente de línea SEL-787L

Noticias técnicas

Novedad en FLISR: Configuración automática con datos del SIG

  • El nuevo switch Ethernet amplía las funciones de su antecesor
  • Se añadió la detección de conductores rotos al SEL-411L

Contacto

Mercadotecnia

(+52) 559 171 8900mercadotecnia@selinc.com
Seguir