html{display:none} Noticia | Schweitzer Engineering Laboratories

Noticia


Filtro
Tipo
36 resultados encontrados Página 1 de 1
Oscilografía filtrada y no filtrada
Mar 10, 2022
Los relés de microprocesador son capaces de almacenar más de un formato de oscilografía durante el mismo evento. Se puede resaltar la división en oscilógrafias filtradas y no filtradas.
Barras rotas en motores de inducción
Mar 10, 2022
Según investigaciones realizadas por EPRI (Instituto de Investigación de Energía Eléctrica) e IEEE (Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos), el 5% de las fallas de los motores ocurren debido a problemas en la jaula del rotor.
Nueva opción de pantalla táctil para el controlador de automatización programable SEL-2411
Aug 19, 2021
El controlador de automatización programable SEL-2411 ahora viene con la opción de una pantalla táctil a color de 5 pulgadas. Esta pantalla fácil de usar presenta una estructura de control impulsada por aplicaciones y diseños de pantalla intuitivos, lo que permite una supervisión, gestión y control eficientes del dispositivo.
SEL en el directorio de la industria energética mexicana
May 28, 2021
SEL se ha convertido en el consultor de confianza de varias empresas para proyectos de cualquier escala, que van desde modernizaciones y actualizaciones hasta microrredes y sistemas de potencia a nivel nacional. El directorio de la industria energética mexicana contiene información detallada de los principales proveedores de la industria energética.
El nuevo controlador de automatización SEL-3350
May 27, 2021
En la publicación de este mes de la revista Automatización Industrial, podrás encontrar información sobre el nuevo SEL-3350 Controlador de automatización.
Novedosa implementación de un esquema de teleprotección para líneas de transmisión
Apr 28, 2021
SEL Colombia trabajó en la transformación de la calidad del servicio de energía eléctrica en la Guajira Colombia, para lograr que la energía eléctrica sea más segura, más confiable y más económica.
Nuevos protocolos para el relé de administración de motor SEL-849
Oct 20, 2020

Tres nuevos protocolos están ahora disponibles para el relé de administración de motor SEL-849: EtherNet/IP, el protocolo de redundancia en paralelo IEC 62439 (PRP) y DNP3. Con estas adiciones, el relé de control y protección multipropósito se puede aplicar más fácilmente en aplicaciones industriales y de servicios públicos.

Una empresa colombiana renueva la protección de barras con tecnología TiDL
Jul 24, 2020
Una de las principales empresas suministradoras de energía de Colombia, Enel-Codensa, encontró un obstáculo importante para mejorar el esquema de protección de barras de sus instalaciones hidroeléctricas. Decidió asociarse con SEL para encontrar una solución. La propuesta de SEL utilizaba la tecnología de enlace de dominio del tiempo (Time-Domain Link: TiDL), que no solo resolvería el problema de Enel-Codensa sino que también mejoraría la seguridad y la eficiencia de su subestación.
Nuevos protocolos y funciones para los relés de protección de la serie SEL-700
May 21, 2020

New enhancements for the SEL-751, SEL-710-5, SEL-700G, and SEL-787-2/-3/-4 protective relays are now available. These enhancements save power system operators time by simplifying testing, allowing remote access, and offering additional onscreen controls.

Respuesta de SEL al COVID-19
Mar 16, 2020

Respuesta de SEL al COVID-19

Inauguración del sistema RAS de Uruguay
Dec 18, 2019
Recientemente SEL participó en la inauguración del sistema de monitoreo y protección de área amplia denominado (RAS) del sistema eléctrico de Uruguay
SEL hace el lanzamiento del nuevo ruteador celular para comunicaciones seguras en el sistema eléctrico de potencia
Dec 4, 2018

Recientemente SEL lanzó un nuevo ruteador celular que ayuda a las empresas de servicios de energía eléctrica a usar de manera segura las redes públicas de celulares para comunicación con equipos y dispositivos remotos. Este nuevo ruteador permite a las empresas suministradoras de energía eléctrica modernizar una tecnología vieja de 3G y extender las comunicaciones hacia áreas que previamente eran inalcanzables en su sistema eléctrico de potencia.

Sampled Values ahora están disponibles en más relés SEL
Nov 7, 2018

Se ha incrementado el número de los relés de protección SEL alineados con el estándar IEC 61850-9-2 Sampled Values (SV), lo que permite a los diseñadores de subestaciones aplicar una solución de sistema secundario digital (DSS) interoperable basada en red que reduce el uso de conductores de cobre, ahorra dinero y aumenta la seguridad.

SEL y PNM: Los primeros en aplicar tecnología en dominio del tiempo para protección de líneas de transmisión de alta tensión.
Oct 2, 2018

Schweitzer Engineering Laboratories (SEL) en colaboración con Public Service Company of New Mexico (PNM), el proveedor de electricidad más grande en el estado, son los primeros en proteger líneas de transmisión de alta tensión de 345 kV, usando tecnología en dominio del tiempo. El relé SEL-T400L, Protección en dominio del tiempo, está permitiendo a PNM alcanzar velocidades de operación y precisión imposibles de lograr con medios convencionales.

T&D World presenta el artículo técnico de los sistemas digitales secundarios SEL
Sep 26, 2018

David Shadle, el editor de optimización de redes eléctricas para T&D World, recientemente mencionó a SEL en su artículo sobre el diseño de subestaciones digitales simples. Describe cómo el "inteligente grupo de autores" de SEL lo impresionó con un documento técnico presentado en la 70ª Conferencia Anual de Texas A&M para Ingenieros de Protecciones.

SEL agrega pantallas táctiles a color a los relés de la serie SEL-700
Sep 14, 2018

Operar un relé debe ser tan fácil como operar un teléfono inteligente, y ahora lo es. SEL ha agregado una pantalla táctil opcional de 5 pulgadas y 800 × 480 colores a los relés SEL-700G, SEL-710-5 y SEL-787-2 / -3 / -4.

Aprenda cómo resolver los puntos conflictivos en sistemas de distribución, en la edición de Junio de la revista PAC World
Aug 20, 2018

Un nuevo artículo en la edición de Junio de la revista PAC World, escrito por ingenieros de SEL, describe cómo aprovechar los beneficios de los sistemas inalámbricos de alta velocidad para transmisión-recepción de fallas en sistemas de distribución.

Cómo una empresa eléctrica de Carolina del Norte aplicó el sistema SEL-FT50 y SEL-FR12 para asegurar la confiabilidad del suministro de energía eléctrica
Jul 11, 2018

La ciudad de Clayton, Carolina del Norte, recientemente instaló el Sistema Transmisor y Receptor de Fallas SEL-FT50 y SEL-FR12 para mejorar la protección de su sistema de distribución al bloquear el recierre para fallas en tramos subterráneos. El sistema minimizará los cortes de energía para los residentes de la ciudad y protegerá de daños a los equipos de alto costo.

Dos switches SEL reciben la certificación de KEMA
Jul 6, 2018

El switch administrable de 24 puertos SEL-2730M y el switch definido por software SEL-2740S, han recibido las certificaciones de prueba tipo KEMA después de la evaluación realizada por los laboratorios de KEMA. Estos certificados validan el cumplimiento de los estándares ambientales IEC 61850-3 y los estándares de rendimiento de redes Ethernet IEC 61850-90-4.

SEL-3620 y SEL-3622 ahora tienen más flexibilidad y mejor rendimiento
Jun 8, 2018

SEL lanzó el nuevo firmware para los Gateway de seguridad SEL-3620 y SEL-3622 el 8 de junio. Esta versión (R206) mejora el conjunto de características de proxy AAA (autenticación, autorización y acceso) y el rendimiento del proxy. Estas mejoras solicitadas por los clientes hacen que el SEL-3622 y el SEL-3620 sean más flexibles y fáciles de usar.

Transceptores de fibra óptica mejorados, simplifican su instalación
Jun 6, 2018

SEL ha rediseñado varios modelos de transceptores de fibra óptica multimodo para cumplir con los nuevos requisitos CE y hacerlos más fáciles de instalar y usar.

SEL presenta la tecnología TiDL: una solución sencilla y segura para subestaciones digitales
May 18, 2017
Fabricada teniendo en cuenta la simplicidad, TiDL ahorra cobre, tiempo, dinero y salva vidas.
La tecnología SEL protege el supergigantesco yacimiento petrolero más profundo del mundo
May 8, 2017

Los sistemas avanzados de protección, monitoreo y control mantienen los procesos críticos en línea y al personal a salvo. 

SEL incorpora una pantalla táctil al relé de protección de alimentador SEL-751
Apr 28, 2017

La pantalla a todo color le permite supervisar y controlar directamente su sistema

SEL colabora en el proyecto IdEAS
Apr 20, 2017
España: Proyecto financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad a través del programa Retos Colaboración 2016 y cofinanciado por fondos FEDER.
La República de Georgia soluciona los desafíos de la calidad de energía generados por los armónicos con los medidores de SEL.
Apr 13, 2017

Advanced metering from SEL protects Georgia’s power grid from potential disruption. 

El sistema transmisor y receptor de fallas de SEL permite tomar decisiones de protección más rápidas y más inteligentes.
Apr 6, 2017
Disparo en milisegundos, restauración aumentada y seguridad mejorada en los alimentadores de distribución.
SEL lanza el relé para línea de transmisión más rápido del mundo
Mar 21, 2017

Por primera vez, las cantidades por incrementos y la protección de onda viajera se integran en la protección de línea de dominio del tiempo SEL-T400L  

Sensor de distribución subterránea duradero, inalámbrico y sumergible, alimentado por energía eléctrica, listo para instalar y usar
Dec 5, 2016

 Mejore la confiabilidad de los sistemas subterráneos y acelerela reparación en los entornos adversos del subsuelo 

 

SEL realiza exitosa prueba en sitio de la primera red de subestación definida por software
Aug 2, 2016

SEL realizó con éxito pruebas en sitio de su nueva tecnología de redes definidas por software (SDN) en el Ameren Illinois Technology Applications Center (TAC) en Champaign, Illinois, usando su banco de pruebas de red inteligente.

SEL amplía su oferta de controles de restaurador
Mar 11, 2016

El nuevo SEL-651RA proporciona un control potente, flexible y rentable para las aplicaciones de restauradores de 14 clavijas.