Schweitzer Engineering Laboratories
Newsroom
5 may 2021
SEL ayudó a incrementar la capacidad, confiabilidad y disponibilidad del servicio eléctrico en el departamento de Santander, una vez energizada la subestación Palenque 230kv
SEL Colombia se encargó de diseñar, suministrar y comisionar todo el sistema de protecciones y control de la subestación Palenque, tipo GIS exterior, con configuración de interruptor y medio, con tres diámetros completos. Esta solución se realizó en su totalidad con equipos SEL. Como una muestra de la flexibilidad del equipo RTAC SEL-3555, se implementó el sistema de registro de fallas distribuidas con unidades de campo SEL-2240 AXION para la recolección de señales análogas de hasta 24 kHz, un sistema que permite almacenar más de 32 GB e interactuar a través de señales GOOSE con cualquier equipo. Una vez energizada la subestación Palenque 230kV, se generó un nuevo punto de conexión del sistema que alimenta la ciudad de Bucaramanga y municipios como Girón, Piedecuesta y Lebrija. Con esta subestación se logró aumentar la capacidad, confiabilidad y disponibilidad del servicio.Gracias a la experiencia del área de Servicios de ingeniería, la puesta en servicio de la subestación se concluyó en tiempo y con la más alta calidad, atendiendo las necesidades del cliente y superando tanto sus expectativas como las del usuario final.Para conocer más sobre los servicios que ofrece SEL, visite la página web de Servicios de ingeniería.
Artículos destacadosSEL desarrolla una solución de radio móvil terrestre que protege a los socorristasPresentamos el localizador de fallas por onda viajera dual y registrador de MHz de 12 canales SEL-TWFLPresentamos el relé diferencial de corriente de línea SEL-787L
Comunicado de prensa
Noticias técnicas
Noticias técnicas