Schweitzer Engineering Laboratories

Newsroom

20 oct 2020

Nuevos protocolos para el relé de administración de motor SEL-849

Tres nuevos protocolos están ahora disponibles para el relé de administración de motor SEL-849: EtherNet/IP, el protocolo de redundancia en paralelo IEC 62439 (PRP) y DNP3. Con estas adiciones, el relé de control y protección multipropósito se puede aplicar más fácilmente en aplicaciones industriales y de servicios públicos.EtherNet/IP, que se usa comúnmente en redes de automatización industrial, permite que el SEL-849 se integre mejor con los controles de proceso. Su disponibilidad también elimina la necesidad de convertidores de protocolo, lo que reduce los costos y la complejidad del sistema.Cuando se seleccionan puertos Ethernet duales, el SEL-849 admite PRP y conmutación rápida por falla (Fast failover). El protocolo PRP ayuda a aumentar la confiabilidad del sistema de comunicaciones, reduce el cableado y la mano de obra y brinda confianza en los controles de motor no cableados.DNP3 transmite datos con precisión en estampa de tiempo por Ethernet para reportes de eventos y permite que el SEL-849 opere como dispositivo de telemetría de bajo costo, ambos usos adecuados para las empresas de servicios públicos. Con DNP3, el relé se puede utilizar para monitoreo; localización de fallas, seccionamiento y restauración del sistema; medición de potencia; y más.Para conocer más sobre las mejoras y capacidades del relé, visite la página web del producto SEL-849.
Volver a Noticias 
Artículos destacados

Comunicado de prensa

SEL desarrolla una solución de radio móvil terrestre que protege a los socorristas

Noticias técnicas

Presentamos el localizador de fallas por onda viajera dual y registrador de MHz de 12 canales SEL-TWFL

Noticias técnicas

Presentamos el relé diferencial de corriente de línea SEL-787L

  • Novedad en FLISR: Configuración automática con datos del SIG
  • El nuevo switch Ethernet amplía las funciones de su antecesor

Contacto

Mercadotecnia

(+52) 559 171 8900mercadotecnia@selinc.com
Seguir