Schweitzer Engineering Laboratories

Newsroom

17 jul 2020

Recubrimiento de tarjetas electrónicas en relés para uso en ambiente crítico

Los relés de protección son una parte importante de un sistema eléctrico. Para protegerlos físicamente, SEL recomienda el recubrimiento, llamado en inglés “conformal coating”, para aplicaciones en entornos hostiles.  Aprobada en varias especificaciones, esta protección extiende la confiabilidad de los relés que están sujetos a vibraciones, aire salado, humedad, alta temperatura, hongos, corrosión y choque térmico. Este recubrimiento también es capaz de proteger las tarjetas internas de los relés de los agentes químicos, incluido el aislamiento de sustancias en el aire como el sulfuro de hidrógeno, el cloro y las sales.Otro beneficio es que protege las tarjetas mecánicamente, evitando el contacto con el polvo o los insectos. Es de destacar que la aplicación se lleva a cabo de manera robótica, garantizando precisión en el cumplimiento de las especificaciones técnicas.Se puede obtener más información en: www.selinc.com/flyers/conformal-coating
Volver a Noticias 
Artículos destacados

Comunicado de prensa

SEL desarrolla una solución de radio móvil terrestre que protege a los socorristas

Noticias técnicas

Presentamos el localizador de fallas por onda viajera dual y registrador de MHz de 12 canales SEL-TWFL

Noticias técnicas

Presentamos el relé diferencial de corriente de línea SEL-787L

  • Novedad en FLISR: Configuración automática con datos del SIG
  • El nuevo switch Ethernet amplía las funciones de su antecesor

Contacto

Mercadotecnia

(+52) 559 171 8900mercadotecnia@selinc.com
Seguir