Schweitzer Engineering Laboratories
Newsroom
Barras rotas en motores de inducción
Los motores de inducción son una parte importante de muchos procesos industriales. Identificar las fallas de motor en una etapa temprana es fundamental para mejorar la productividad del proceso y minimizar daños al motor.
Según investigaciones realizadas por EPRI (Instituto de Investigación de Energía Eléctrica) e IEEE (Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos), el 5% de las fallas de los motores ocurren debido a problemas en la jaula del rotor.

Figura 1: Los resultados de la investigación de EPRI indican que el 5% de las fallas del motor se deben a fallas en la jaula del rotor
Caracterizado por una fisura en la unión entre la barra del rotor y el anillo final debido al estrés térmico y mecánico durante el arranque de motores con cargas de alta inercia, el análisis de la firma de corriente del motor ("Motor Current Signature Analysis" - MCSA) es el método más popular para detectar fallas en la jaula del rotor. Este método realiza un análisis del espectro de frecuencia de las corrientes del estator para determinar las condiciones electromecánicas del motor y la carga asociada. Cuando una o más barras se rompen, aparecen bandas laterales en (1 ± 2s).fo, donde (s) es el deslizamiento del motor y (fo) es la frecuencia nominal del sistema. Las magnitudes de estas bandas laterales aumentan en función del número de barras rotas.
Figura 2: Componentes das bandas laterais e da fundamental para três barras rompidas
Usando este algoritmo de análisis de firma de corriente (CSA), el SEL-710-5 identifica las fallas de barra del rotor independientemente de las características del motor y los tipos de carga asociados.
Figura 3: Magnitud media y límites del espectro de frecuencia de un motor que funciona al 50% de carga con una barra rota
Mediante un monitoreo constante del comportamiento del motor, la detección temprana del fenómeno de la barra rota reduce los costos de mantenimiento y ayuda a prevenir daños térmicos y mecánicos. Para ello, el SEL-710-5 ofrece:
- La posibilidad de un informe histórico con fecha y hora de las operaciones de BBD junto con la magnitud máxima de la banda lateral y la frecuencia asociada.
- La posibilidad de un informe de la medida de las componentes de frecuencia para tensiones y corrientes.
- Además de la posibilidad de un recurso gráfico de análisis de espectro a través del software acSELerator QuickSet® SEL-5030.
Obtenga más información en: https://selinc.com/es/products/710-5
Fonte: Jornal Interface Ed. 44
Comunicado de prensa
Noticias técnicas
Noticias técnicas