Schweitzer Engineering Laboratories
Newsroom
Transceptores de fibra óptica mejorados, simplifican su instalación

SEL ha rediseñado varios modelos de transceptores de fibra óptica multimodo para cumplir con los nuevos requisitos CE y hacerlos más fáciles de instalar y usar.
Como parte del rediseño (y por solicitud del cliente), SEL agregó indicadores LED de transmisión, recepción y alimentación al SEL-2810 (IRIG-B), SEL-2812 (IRIG-B) y SEL-2814 (control de flujo de hardware) transceptores. Estos indicadores LED hacen que sea más fácil garantizar que el dispositivo esté instalado y funcionando correctamente.
Además, SEL redujo los requisitos de potencia del convertidor de interfaz SEL-2894 de 300 mA a poco menos de 15 mA. Esto significa que el SEL-2894 puede recibir energía de las líneas de datos y ya no se requiere una fuente de alimentación externa.
El SEL-2810, el SEL-2812, el SEL-2814 y el SEL-2894 también cumplen ahora los estándares y requisitos más estrictos para la marca CE y están nuevamente disponibles en los países de la Unión Europea.
Los transceptores de fibra óptica permiten a los operadores de sistemas de alimentación mejorar la seguridad, la integridad de la señal y la confiabilidad mediante el uso de fibras ópticas en lugar de cables para transferir las señales de control. Para obtener más información sobre estos dispositivos y comparar modelos, visite la página Características del Transceptor y el Convertidor de Interfaz.
Comunicado de prensa
Noticias técnicas
Noticias técnicas