Schweitzer Engineering Laboratories

Newsroom

18 may 2017

SEL presenta la tecnología TiDL: una solución sencilla y segura para subestaciones digitales

Diseñada teniendo en cuenta la simplicidad, TiDL reduce cables de cobre, ahorra tiempo y dinero, y salva vidasPULLMAN, Washington, EE.UU. — Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. (SEL) ha agregado, en su línea de relés de la serie SEL-400, la tecnología de enlace de dominio del  tiempo (Time-Domain Link: TiDL), una solución innovadora para subestaciones que digitaliza las señales análogas.La solución TiDL reemplaza a los cables de cobre con cables de fibra óptica. Cuenta con seguridad cibernética y es fácil de aplicar, sin necesidad de ingeniería de redes ni referencia de tiempo externo. Debido al protocolo no enrutable y la conexión directa de fibra entre los módulos de campo y el relé en la caseta de control, no hay necesidad de conmutadores o ruteadores.En una implementación de TiDL, los dispositivos SEL-2240 Axion se encuentran cerca del equipo primario en el patio de subestación y actúan como módulos de campo. La sencilla arquitectura de punto a punto de TiDL transporta los datos a través del cable de fibra óptica a un relé de serie SEL-400 habilitado con TiDL en la caseta de control.La tasa de muestreo de 24 kHz de Axion mejora la precisión del medidor y el seguimiento de frecuencia. Además, su arquitectura modular permite al usuario seleccionar módulos de entrada análoga, entrada digital y salida digital para ajustarse a la aplicación. La configuración del relé permanece igual que la establecida en los modelos actuales de la serie SEL-400, lo que genera consistencia y simplicidad."Gracias a TiDL, puede satisfacer sus necesidades de subestación digital de la manera más sencilla", dijo Joe Casebolt, director de calidad de SEL. "Una de las maneras en que reducimos la complejidad es mediante el uso de conexiones punto a punto. Sin conmutadores, sin configuraciones de red, sin ajustes en los módulos de campo y con los mismos algoritmos y esquemas de protección con los que ya está familiarizado un usuario de la serie 400. Simplemente conecte los cables [de fibra] y empieza a funcionar".TiDL mejora la seguridad mediante la eliminación de cables de alta energía en la caseta de control donde generalmente labora el personal. El reemplazo del cableado de cobre con cables de fibra óptica reduce los costos y el tiempo en relación con la instalación, arranque y documentación del cableado de cobre.Para conocer más sobre la tecnología TiDL, visite https://selinc.com/solutions/digital-secondary-systems/time-domain-link/.SEL brinda servicios a la industria eléctrica en todo el mundo a través del diseño, fabricación, suministro y soporte de productos y servicios para la protección de sistemas de alimentación, supervisión, control, automatización, comunicaciones y medición. Durante más de 30 años, SEL se ha desempeñado como un proveedor líder en la industria de productos y servicios, soporte técnico local, 10 años de garantía en todo el mundo y el compromiso de hacer que la energía eléctrica sea más segura, más confiable y más económica.
Volver a Noticias 
Artículos destacados

Comunicado de prensa

SEL desarrolla una solución de radio móvil terrestre que protege a los socorristas

Noticias técnicas

Presentamos el localizador de fallas por onda viajera dual y registrador de MHz de 12 canales SEL-TWFL

Noticias técnicas

Presentamos el relé diferencial de corriente de línea SEL-787L

  • Novedad en FLISR: Configuración automática con datos del SIG
  • El nuevo switch Ethernet amplía las funciones de su antecesor

Contacto

Mercadotecnia

(+52) 559 171 8900mercadotecnia@selinc.com
Seguir