Schweitzer Engineering Laboratories

Newsroom

21 mar 2017

SEL lanza el relé para línea de transmisión más rápido del mundo

Por primera vez, las cantidades incrementales y la protección de onda viajera se integran en la protección de línea de dominio del tiempo SEL-T400L

PULLMAN, Wash. — Schweitzer Engineering Laboratories (SEL) lanzó la protección de línea de dominio del tiempo SEL-T400L: el primer relé microprocesado de ondas viajeras del mundo. Detecta fallas del sistema de potencia y envía una señal de disparo a los interruptores de cuatro a 10 veces más rápida que los relés actuales basados en fasores, lo que ofrece una velocidad ultrarrápida y una protección segura de las líneas de transmisión críticas.

“Protegemos la energía que se mueve a la velocidad de la luz. ¡El T400L es como pasar de un auto a un jet!”señaló el presidente de SEL, el Dr. Edmund O. Schweitzer, III. “La protección basada en el dominio del tiempo es el futuro y es lo más importante que SEL ha hecho desde que se lanzó el primer relé digital en 1984”.

Gracias a la combinación de tecnologías de ondas viajeras y de protección de cantidad incremental, el SEL-T400L dispara a una velocidad tan rápida como la de un milisegundo. Un tiempo de disparo más rápido equivale a una mejor seguridad, menor daño al equipo, mejor estabilidad del sistema y mejor calidad de la energía.

Gracias a este producto, las plantas pueden prolongar la vida de la infraestructura de transmisión existente, lo que genera ahorros significativos. Además, contar con Valores de dominio del tiempo rápidos es como tener un osciloscopio en el sistema de potencia, lo que permite a los usuarios analizar los eventos transitorios de alta velocidad para entender lo que ocurre y realizar acciones correctivas.

“Diseñamos el SEL-T400L para complementar los relés de línea tradicionales al tiempo que reducimos considerablemente los tiempos de disparo del sistema completo de protección redundante. Es un gran avance en el rendimiento de la protección de línea”, señaló el Dr. Bogdan Kasztenny, Director de ingeniería sénior de investigación y desarrollo de SEL . “Además, localiza las fallas en una torre exacta y con registro de 1 MHz. Ofrece una visión nueva del sistema de potencia”. 

El SEL-T400L, disponible ahora por USD 12,000, es fácil de configurar y se envía de las existencias en un plazo de dos días.Los primeros pedidos de dos o más relés que se realicen antes del 30 de junio de 2017, incluirán gratis un Sistema de prueba de ondas viajeras SEL-T4287, con un valor de más de USD 4,000. Este dispositivo por separado permite la realización de pruebas simples y precisas de los localizadores de fallas de onda viajera de con uno y dos extremos y de los elementos de protección de ondas viajeras en el SEL-T400L.

Para obtener más información sobre las funciones, beneficios y aplicaciones del SEL-T400L, visite www.selinc.com/es/products/T400L/.

SEL brinda servicios a la industria eléctrica en todo el mundo a través del diseño, fabricación, suministro y soporte de productos y servicios para la protección, monitoreo, control, automatización, comunicaciones y medición de sistema de potencia. Durante más de 30 años, SEL se ha desempeñado como proveedor líder en la industria de productos y servicios, brindando soporte técnico local, 10 años de garantía en todo el mundo y el compromiso para que la energía eléctrica sea más segura, más confiable y más económica.

Volver a Noticias 
Artículos destacados

Noticias técnicas

Modernización de protección y control de motor usando el SEL-710

Noticias técnicas

Barras rotas en motores de inducción

Noticias técnicas

Oscilografía filtrada y no filtrada

  • Nueva opción de pantalla táctil para el controlador de automatización programable SEL-2411
  • SEL en el directorio de la industria energética mexicana

Contacto

Mercadotecnia

(+52) 559 171 8900mercadotecnia@selinc.com
Seguir