Schweitzer Engineering Laboratories

Noticias

5 dic 2016

Sensor de distribución subterránea duradero, inalámbrico y sumergible, alimentado por energía eléctrica, listo para instalar y usar

Mejore la confiabilidad de los sistemas subterráneos y acelere la reparación en los agresivos ambientes del subsueloPULLMAN, Wash. — Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. (SEL) anunció el lanzamiento del Sensor de distribución subterránea SEL-8301, con localización de fallas inalámbrica, datos de carga precisos, determinación del tipo de falla, volumen de agua en la bóveda, monitoreo a distancia y la capacidad de soportar condiciones adversas, incluida la inmersión en agua hasta 4.5 metros (15 ft) de profundidad. "Localizar y aislar con seguridad una falla subterránea puede ser desafieante, especialmente en condiciones climáticas adversas o en áreas muy transitadas", dijo Jakob Fowler, Ingeniero de producto. "Saber que la bóveda está inundada nos permite enviar los camiones bomba antes que el personal de reparación, y así un tiempo valioso".Con una precisión en la medición de corriente de línea típica de 1.5 por ciento y lecturas de los datos de carga cada 15 minutos, el SEL-8301 permite tomar de conmutación precisas. Mediante una red Ingenu/Trilliant RPMA inalámbrica, el sensor remite información sobre la falla, la corriente de carga y la profundidad del agua a los centros de control para enviar de manera eficiente al personal de reparación y reducir la duración de la interrupción de servicio. El diseño flexible conecta hasta 12 TC y permite monitorear hasta cuatro circuitos trifásicos. El sistema SEL-8301 es fácil de instalar usando las TC de núcleo partido que se sostienen alrededor de cables existentes, conexiones de bloqueo giratorio se pueden instalar usando guantes y fichas e imanes sobre superficies metálicas. El SEL-8301 es ideal para bóvedas subterráneas, interruptores con transformadores y gabinetes de conmutación.El precio inicial de SEL-8301 es de USD 2,100 para el sistema trifásico. Para obtener más información, ingrese en https://selinc.com/p250/ (en inglés).SEL brinda servicio a la industria eléctrica a nivel mundial mediante el diseño, la fabricación, el suministro y el soporte de productos y servicios para la protección, el monitoreo, el control, la automatización, las comunicaciones y la medición del sistema de potencia. Por más de 30 años, SEL se ha desempeñado como proveedor líder en la industria de lo que respecta a productos y servicios, brindando soporte técnico local, una garantía mundial de 10 años y el compromiso de hacer que la energía eléctrica sea más segura, más confiable y más económica.
Volver a Noticias 
Artículos destacados

Noticias técnicas

El sitio web de SEL mejora la navegación con nuevas secciones para productos, industrias y servicios

Comunicado de prensa

SEL desarrolla una solución de radio móvil terrestre que protege a los socorristas

Noticias técnicas

Presentamos el localizador de fallas por onda viajera dual y registrador de MHz de 12 canales SEL-TWFL

  • Presentamos el relé diferencial de corriente de línea SEL-787L
  • Novedad en FLISR: Configuración automática con datos del SIG

Contacto

Mercadotecnia

(+52) 559 171 8900info@selinc.com
Seguir