La comunidad está en el fondo de nuestro trabajo. Además de nuestra misión, nos esforzamos por ser un gran empleador, un socio comercial responsable, un buen vecino y un participante valioso en nuestras comunidades a través de diversas donaciones, programas educativos y otras oportunidades.
Donaciones corporativas
Como empresa 100 % propiedad de los empleados, nuestros valores están profundamente integrados en nuestros negocios y nuestra forma de vida. Estamos entusiasmados de apoyar a organizaciones que impactan positivamente en las comunidades donde vivimos y trabajamos. Las áreas donde enfocamos nuestras donaciones corporativas incluyen educación, comunidad y asistencia en caso de desastres.
Educación
Al crear y organizar programas centrados en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la educación matemática, o mediante donaciones financieras a esos programas, nos comprometemos a enseñar a la próxima generación de inventores, expertos en fabricación y diseñadores que la ciencia y la ingeniería no solo son necesarias, también son inspiradores, gratificantes y emocionantes.Comunidad
Apoyamos organizaciones y programas que mejoran el bienestar y proporcionan alimentos y refugio.Asistencia en caso de desastres.
Cuando ocurren grandes desastres, a menudo dejan a los residentes e industrias sin energía eléctrica. Estamos listos para ayudar a nuestros clientes y a las comunidades a las que atienden mediante el descuento de productos destinados al socorro en casos de desastre, agilizando las entregas y brindando soporte de campo las 24 horas del día, los 7 días de la semana.Relaciones universitarias
SEL se compromete a desarrollar la próxima generación de ingenieros a través de la educación superior. Ofrecemos apoyo en muchas formas, como donaciones de dinero y equipos, becas, pasantías, consejos asesores de universidades y participación en conferencias. La asociación con universidades ha sido una larga tradición en SEL, ya que reconocemos que el futuro de la energía eléctrica está en manos y mentes de los jóvenes inventores e innovadores.
Participación en las escuelas
Al apoyar la educación en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, esperamos despertar el deseo de los jóvenes innovadores de aprender más sobre la ingeniería y la fabricación. Participamos en una cartera de oportunidades, que incluyen excursiones prácticas, visitas a las aulas escolares y eventos inmersivos. Todas las actividades son dirigidas por nuestros profesionales y equipadas con suministros de SEL.