« Hacía 20 años que se producían apagones. La situación de la red eléctrica de Georgia en los últimos 10 o 15 años era muy complicada »
Solución
GSE se asoció con SEL para desarrollar un sistema de control de emergencia (ECS) para todo el país a fin de mantener el sistema de potencia estable. SEL superó los requisitos de GSE al diseñar un ECS capaz de reaccionar ante un evento del sistema de potencia en menos de 12 milisegundos. El equipo de GSE y SEL especificó, diseñó, construyó, probó e instaló todo el sistema en menos de cuatro meses.La solución del ECS incluye relés SEL de toma de decisiones en las subestaciones de líneas de transmisión más críticas. Estos relés supervisan constantemente las líneas de transmisión, verifican las fallas y desconectan rápidamente las cargas si se produce una falla. Esto evita la sobrecarga en otras áreas del sistema de potencia para mantener la estabilidad y evitar apagones.
Resultados
La eficacia del nuevo ECS se comprobó en el verano de 2011 cuando, en un período de dos semanas, se recurrió a él cinco veces para desconectar las cargas en subestaciones de 500 kV a lo largo de la red troncal. El sistema SEL funcionó según lo diseñado: protegiendo al país de los apagones e inaugurando una nueva era de energía confiable en la República de Georgia.Desde entonces, GSE sigue trabajando con SEL para mejorar la confiabilidad. Tras el éxito inicial de ECS, GSE le solicitó a SEL que la ayudara a crear un esquema de acción correctiva (RAS) para mejorar aún más la confiabilidad, la administración del sistema y la recuperación de fallas. Poco después, GSE recurrió nuevamente a SEL para modernizar los sistemas de protección, control, supervisión y comunicaciones para diez subestaciones de GSE. Esta modernización mejoró en gran medida las capacidades y la resiliencia de las subestaciones. Además, los métodos de diseño y construcción de SEL permitieron que el proyecto se completara en sólo dos años, la mitad del tiempo asignado.Paso a paso, los esfuerzos de GSE están dando sus frutos, y la situación es mucho más optimista en Georgia.