Solución
Para satisfacer sus necesidades, NamPower implementó una solución de subestación automatizada de SEL con la ayuda de la firma consultora eléctrica CONCO Energy Solutions. Esta solución de vanguardia incorporó la protección avanzada de energía, automatización y control, todo con base en las comunicaciones Ethernet con el uso del protocolo IEC 61850. Un elemento fundamental en el esquema de comunicaciones IEC 61850 de SEL era la flexibilidad del modelado de datos, lo que dio paso a un diseño sólido del sistema que tuvo un flujo constante desde el concepto hasta la implementación. Esto optimizó la realización de pruebas y ahorró el tiempo asociado con la implementación, las pruebas y la documentación, lo que influyó de manera positiva en todo el costo del proyecto. Para obtener más información técnica, consulte el artículo técnico, IEC 61850, más que solo GOOSE: Un caso práctico de las subestaciones en modernización de Namibia. 
Resultados
Al elegir a SEL, NamPower pudo implementar una solución de subestación plenamente conforme con la norma IEC 61850 con la flexibilidad para mantener su crecimiento hacia el futuro. Un beneficio clave para la nueva subestación de NamPower es la granularidad de la información que los relés de SEL capturan y emplean para alertar de manera proactiva al sistema de control SCADA de NamPower antes de que se genere un problema. Un segundo beneficio fue la reducción de cableado que se logró al migrar las conexiones cableadas de punto a punto al nuevo sistema de comunicaciones con el uso de Ethernet e IEC 61850. NamPower sigue mejorando su red de transmisión con el uso de las tecnologías SEL más recientes, incluido el software SEL synchroWAVe Central. Este software de visualización le brinda a NamPower un mayor conocimiento de la situación gracias a la conversión de datos en tiempo real en información visual, lo que genera una mejor toma de decisiones que mejoran la seguridad y la confiabilidad del sistema de potencia.
« Estamos muy orgullosos. Sabemos que hemos hecho lo correcto. Estas son las soluciones del siglo XXI, para las subestaciones del siglo XXI. »