Con costos de operación de más de $1 millón (USD) por día, si el buque de perforación no está perforando, no genera dinero.
Los buques de perforación se basan en la energía para mantener su posición en aguas profundas en contra del viento, las olas y las corrientes del océano. Mantener el buque perforador en su posición es crítico; ir a la deriva puede tener consecuencias ambientales y económicas muy serias.
El Jasper Explorer, un buque de perforación DP (posicionamiento dinámico) clase 2 propiedad de Jasper Offshore, tenía problemas con el sistema de administración de energía (PMS). Debido a la insuficiente comunicación entre el PMS y el sistema DP, el Jasper Explorer tuvo que ser limitado a operar a no más del 60 % de la capacidad de potencia nominal.
Entre las asignaciones de perforación, el Jasper contactó a SEL para solicitar ayuda a través de su consultor eléctrico, en busca de una solución rentable que pudiera implementarse rápidamente.
Debido a nuestro mal factor de potencia y a que [el sistema DP] no tenía información del regulador KVR ni del sistema AMPS, [redujimos] la potencia de 5,000 kw a 3,000 kw.
Trabajando conjuntamente con el consultor de Jasper y un integrador de sistema local, SEL designó e implementó una solución de comunicaciones y automatización que brinda al sistema DP del barco información crítica sobre la planta energética en tiempo real, lo que permite a la tripulación del Jasper tomar las decisiones correctas en relación con la cantidad de energía que requieren para poner en servicio los propulsores en distintas condiciones.
Con la solución de SEL, el Jasper Explorer ahora puede operar a su máxima capacidad, lo que aumenta la productividad y ahorra combustible y costos de mantenimiento. El Jasper Explorer pudo aumentar su potencia de salida en un 40 % y se evitaron los gastos de un reacondicionamiento mayor. El costo de las mejoras del sistema se recuperó en menos de un día de operaciones.
Todas las secciones del equipo de perforación dependen de la energía. Si tenemos un apagón y comenzamos a quedarnos a la deriva, se alcanza un ángulo donde te debes desconectar. Si no lo haces, se genera un costo mayor, ....las cosas empiezan a complicarse. La energía es muy, muy, muy importante.
*Este campo es obligatorio.